This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3549:工作温度问题

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3569, ADC3549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591077/adc3549-operating-temperature-question

器件型号: ADC3549
主题中讨论的其他器件: ADC3569

您好:

请阐明 ADC3549 和 ADC3569 的环境工作温度。  我在数据表的不同部分看到了不同的信息。

ADC3549:数据表建议的自然通风工作温度范围为–40°C 至 105°C

 在 TI.com 产品页面和数据表中的封装信息中:–40°C 至 85°C

image.png

ADC3569:建议的自然通风工作温度范围为–40°C 至 105°C

在数据表的“封装信息“表中、列出了相同的器件型号和封装、分别为–40 至 85 和–40 至 105。

image.png

 

谢谢、
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    有关建议的工作温度、请遵循两种情况下的数据表建议。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    感谢您的澄清!

    Joe