Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP
器件型号: ADS1278-SP
您好:
我的设计中使用了连接到 ADS1278-SP ADC 6 个通道的 6x 4:1 差分多路复用器 (HI9P0549-9Z)。 每个差分多路复用器的 4 个正输入(共 24 个)是独立的、信号变化范围为 0V 至+5V、而每个差分多路复用器的 4 个负输入全部连接到恒定的+2.5V。 这样可使 ADC 的差分输出范围为–2.5V 至+2.5V。
每个差分多路复用器的输出在正负信号线路之间都有一个 2.2nF 电容器、每条线路都有一个接地的 68pF 电容器。 使用这些电容器、多路复用器的输出直接连接到 ADC 输入。 ADC 的 Vref 为+2.5V。
为 ADC 的 Vref 供电的+2.5V 基准芯片(以及所有差分多路复用器的负输入)在运行期间出现故障、因此现在我已移除基准芯片并将 Vref 直接连接到 2.5V 实验室电源。 当 ADS1278-SP 设置为 Mode:00 和 Format:100 时、我只会读取 Vref DOUT 上+DOUT 和 Vref 的极端值、而不是有效值(对于多路复用器的 0-5V 正输入)。 如果差分多路复用器的正输入接近 2.5V (ADC 应看到差分= 0)、则 ADC 会读取一个小数字、但对于任何幅度更大的差分信号、ADC 只读取饱和 7FFFFFh 或 800000h。 ADS1278-SP 芯片是否损坏并需要更换? 或者可能是其他一些问题?