This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:ADC 读取饱和值

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591081/ads1278-sp-adc-reading-saturated-values

器件型号: ADS1278-SP

您好:  

我的设计中使用了连接到 ADS1278-SP ADC 6 个通道的 6x 4:1 差分多路复用器 (HI9P0549-9Z)。 每个差分多路复用器的 4 个正输入(共 24 个)是独立的、信号变化范围为 0V 至+5V、而每个差分多路复用器的 4 个负输入全部连接到恒定的+2.5V。 这样可使 ADC 的差分输出范围为–2.5V 至+2.5V。

每个差分多路复用器的输出在正负信号线路之间都有一个 2.2nF 电容器、每条线路都有一个接地的 68pF 电容器。 使用这些电容器、多路复用器的输出直接连接到 ADC 输入。 ADC 的 Vref 为+2.5V。

为 ADC 的 Vref 供电的+2.5V 基准芯片(以及所有差分多路复用器的负输入)在运行期间出现故障、因此现在我已移除基准芯片并将 Vref 直接连接到 2.5V 实验室电源。 当 ADS1278-SP 设置为 Mode:00 和 Format:100 时、我只会读取 Vref DOUT 上+DOUT 和 Vref 的极端值、而不是有效值(对于多路复用器的 0-5V 正输入)。 如果差分多路复用器的正输入接近 2.5V (ADC 应看到差分= 0)、则 ADC 会读取一个小数字、但对于任何幅度更大的差分信号、ADC 只读取饱和  7FFFFFh 或 800000h。 ADS1278-SP 芯片是否损坏并需要更换? 或者可能是其他一些问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    ADS1278-SP 似乎确实已损坏。  当 2.5V 基准出现故障时、如果输出电压超过 ADS1278-SP VREFP 最大输入 5.3V、则可能会造成损坏。  但是、如果基准电路由与 ADS1278-SP 的 AVDD 电源相同的 5V 电源供电、则基准故障不应该会损坏 ADS1278-SP。

    您看到的结果表明基准电压非常低。  如果您尚未检查、我可以使用 DMM 并直接测量 ADC 的 VREFP 和 VREFN 引脚上的电压、以确认实际 ADC VREF 引脚上的 2.5V 基准电压是否正确。  我还会验证 ADC 输入是否直接是 ADC 输入引脚上的正确电压。

    此外、如果 AVDD 或 DVDD 电源不在规格范围内、您会看到类似的行为。  确认 AVDD 引脚上的典型值为 5V、DVDD 引脚上的典型值为 1.8V。

    我假设在基准故障之前、您能够正确读取输入电压。  如果不是、则帧同步通信也可能存在时序问题。  在这种情况下、我需要一个完整帧的 FSYNC、SCLK 和 DOUT 信号的逻辑或示波器捕获。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Keith。  

    是的、2.5V 基准芯片由与 ADS1278-SP 的 AVDD 相同的 5V 电源供电。 此外、在 2.5V 基准芯片发生故障后、它会在其输出端读取到恒定的 0.7V 电压、但我不知道发生故障确切时间的瞬态行为。  

    我已通过 DMM 确认、在移除基准芯片并现在通过工作台电源提供 2.5V VREF 后、ADC VREF 引脚上的 2.5V 基准电压是正确的。 我还确认了 ADC 差分输入有效、并且与 ADC 读取的饱和值不匹配。   

    我已经确认 ADC 的所有电源电压都正确。  

    在基准芯片发生故障之前、我们从 ADC 读取了正确的值。 多路复用器和 ADC 之间没有任何差分放大器、因为我没有意识到 ADC 的内部差分电阻只有 11.8k。 这会导致更高的电流、从而在多路复用器的 R_ON 上为其差分通道降低更多的电压、但这仅导致与预期相比出现轻微的电压骤降、尽管该电流高于预期值、但它仍低于 1mA、因此我认为它不会直接损坏任何东西。 这可以与 ADC 读数不正确和出现故障的 2.5V 芯片问题完全分开。  

    最近、我意识到在初始电路板测试期间、我可能设置了一种配置、在 ADC 的 1.8V DVDD 电源关闭时、2.5V 负差分输入通过多路复用器传递到 ADC。 多路复用器的正输入为开路、但即使输入侧未施加 0V 至 5V 电压、仍然可能有一个电流从 2.5V 负差分多路复用器输出流回多路复用器的正差分输出。 也许这与 ADC 有关、并导致潜在缺陷、最终导致 2.5V Vref 芯片发生故障。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    根据您的反馈、我认为 ADS1278-SP 可能需要更换。  由于电压基准由与 ADC 相同的 5V 电源供电、因此这可能不会导致 ADC 出现故障。  如果您可以找出基准故障的根本原因、则很有可能这也会导致 ADS1278-SP 损坏。

    如果超过输入电压、包括电源电压未完全上电且输入电流限制在 100mA 以下时、这通常不会造成损坏。  它会导致 ADC 锁定、需要完全复位或下电上电、但器件将多次恢复。  

    由于您无法使 ADC 正常工作、这似乎是一个更严重的故障。   故障最可能的原因是上电或正常工作期间其中一个电源电压或超过绝对最大值规格的输入端出现过压。  这可能是由于电源稳压器略微稳定、在负载阶跃或输入电压阶跃期间会出现较大的过冲、但这只是推测而已。

    此致、
    Keith