This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644EVM:ADC34xxEVM GUI 没有用于 tswdc155evm 的 Python 属性

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TSWDC155EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591945/adc3644evm-adc34xxevm-gui-has-no-python-attribute-for-tswdc155evm

器件型号: ADC3644EVM
主题: TSWDC155EVM 中讨论的其他器件

我们收到了 ADC36444EMV 和 TSWDC155EVM。  在 Windows 11 计算机上、安装了 ADC36xxEVM GUI V1.1.1、 HSDC Pro v5.31 并安装了 Vivaldo 2022.2。 两个 EVM 上的 USB-C 端口、一个 JTAG 编程器连接到 TSWDC155EVM 的 J2、一个 65MHz +10dBm 的 CLKp 输入、DCLK 227.5MHz +10dBm、 以及电源连接器上的 12V。  在 ADC36xxEVM 之前打开 HSDC Pro。  电源和状态指示灯亮起。   

在 GUI 中、当它已启动时、会输入 65MHz 采样频率。 按下 Calculate 后、它会显示 DCLK 频率的 227.5MHz。 然后选择“Program"按钮“按钮。  过一小段时间后、就会出现错误消息 ADC36xxEVM_CMOS“对象没有属性“tswdc155evm"。“。  在此 GUI 下运行的 Python 代码似乎没有 tswdc155evm 对象。   

此安装中有什么内容、或者我是否需要安装不同的 ADC36xxEVM GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    请将 227.5MHz DCLK 设置为+3dBm(最大值)、+10dB 可能会降低 EVM 上的时钟缓冲器器件的性能。

    没有属性问题的可能原因是执行了软件设置中第 3.2 节下用户指南中的步骤 4。

    请参阅下面的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让它开始运行。  我只加载了 Vialdo 而不是 Vivaldo_Lab。  太棒了!