This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:VCCB 上的漏电流

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1592671/txs0104e-leakage-on-vccb

器件型号: TXS0104E

你(们)好  

我们在设计中使用 TXS104ERUTR。 IC 引脚 B1 和 B2 的 B 侧连接到 TTL232R-3V3 电缆的串行 TX 和 RX。 当在不为 IC 引脚 VCCB 和 VCCA 供电的情况下将 TTL232R-3V3 电缆插入 PC 时、VCCB、B1 和 B2 上存在 2V 读取的漏电流。  

您知道我为什么会出现此泄漏以及如何解决此问题吗? 我已粘贴下面 TXS104RUTR 的原理图部分。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于假期、该团队目前已离职、回复将延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此时 OE 引脚的状态是多少? 如果启用、我们是否可以将器件驱动为低电平以禁用器件、直至 VCCA/VCCB 和 OE 在通信发生之前完全斜升?
    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时 OE 引脚悬空并且没有 1V8 电源、因此我想知道 VCCB 如何具有 2V、方法是仅在 B 侧连接信号而不接通任何电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    OE 引脚是输入、它应偏置到已知状态以防止发生此类干扰。

    此常见问题解答提供了更多信息:  【常见问题解答】慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件? 

    建议将 OE 引脚驱动为低电平以禁用器件并减轻在 B 侧观察到的 2V 电压。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 OE 引脚设置了 10K 下拉电阻、但在 VCCB 上仍然出现 2V 的漏电流。 如前所述、IC 引脚 B1 和 B2 的 B 侧连接到 TTL232R-3V3 电缆的串行 TX 和 RX。 当将 TTL232R-3V3 电缆插入 PC 时、VCCB 会出现泄漏。 我已经查看了数据表方框图、看起来 OE 无法控制 B 侧引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过将 TTL232R-3V3 电缆连接到 PC、引脚 B1(串行 TX)和 B2(串行 RX)上也会出现泄漏。 B1 的电压为 2.354V、B2 的电压为 2.670V。 我想知道、这些泄漏电压是否会导致引脚损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我仍在研究这一点、不久将作出答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我也能够重现刚才提到的行为、似乎是一个正向偏置的二极管、通常在禁用状态期间(即在 EN = LOW 时)限制流入 IO 的电流。 请注意、 通过 VCCA/ VCCB 的绝对最大持续输出电流为 100mA、为实现 最佳实践、建议  在 VCCA/ VCCB 完全斜升之前不要插入 3V3 电缆。  

    此致、

    插孔