This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:阻抗测试显示导联状态下的性能不正确。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1593992/ads1299-impedance-test-shows-incorrect-performance-in-the-leadoff-state

器件型号: ADS1299

===== question=========== >

目前、考虑到连接电阻、阻抗测试可以测量电阻值、精度为 20%。   然而、当所有通道都连接到 300k 电阻值时、 “导联脱落“(不使用通道 6)状态显示始终为
在“翻转“模式下:LOFF_STATP 0XDF、LOFF_STATn 0x00、
在“无翻转“模式下:LOFF_STATP 0x00、LOFF_STATn 0x00、
我想知道这种状态是否正确。 如果没有、正确的显示应该是什么?

===== config========== >

关于硬件,我们的设备情况如下:
a.我们使用 SRB2:SRB2 连接所有通道的 P 端子、然后 N 端子用作输入信号。
b.断开 SRB1
c.不要使用偏见

D.直流频率、24na

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助检查这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiaying:

    感谢您发送编修。

    没有偏置时、输入引脚的直流共模电压不确定。 人体相对于 ADS1299 AFE 是浮动的、因此必须提供一些直流偏置电压、导联脱落检测才能可靠工作。

    有关更多信息、请参阅 ADS129x 常见问题解答页面:

    【常见问题解答】TI ADS129x 系列生物电势 ADC 的常见问题 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我有三个问题:
    1.这种偏置对于正常的 EEG 测试是否必要?
    2.阻抗测试是否需要这种偏置? 我注意到、在阻抗测试期间连接偏置时、连接 300k 电阻时的测量值非常大且不准确。 但是、在不连接偏置的情况下、测得的电阻是准确的。
    3、导联脱落检测的现象如下:
    当任何通道上没有输入时、LOFF 的状态保持 LOFF_STATn 0x00、LOFF_STATn 0x00。 以下是所有寄存器配置。 请提供指导。