This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34RF72:ADC34RF72 和 LMH5401 组合–共模连接问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34RF72, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1596032/adc34rf72-adc34rf72-and-lmh5401-combination-common-mode-connection-question

器件型号: ADC34RF72
主题中讨论的其他器件: LMH5401

image.png

我计划使用 ADC34RF72 与 LMH5401 全差分放大器进行前端设计。
我对共模电压连接有疑问。

如所附原理图所示、ADC34RF72 的一个共模输出网连接到四个 LMH5401 器件的 CM 引脚。 靠近每个 LMH5401 CM 引脚放置了一个 0.1 µF 接地电容器。

  1. 这种连接拓扑是否可以接受(一个 ADC34RF72 共模网驱动四个 LMH5401 CM 引脚)?

  2. 在每个 CM 引脚附近放置一个 0.1 µF 电容器是否足以满足需求、或者您是否建议使用额外的 RC 滤波器或任何其他网络来实现更好的稳定性或性能?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的成范:

    1) 否、我要在 ADC VCM 输出和放大器的 VOCM 输入之间放置一个缓冲放大器跟随器。

    2) 否、我将在每个 LMH VOCM 输入引脚上放置一个 0.1uf 电容器、同样在 ADC VCM 输出引脚上放置另一个 0.1uF 电容器。 VCM 线的两侧。

    我还想对模拟输入使用这种方法、以保持两个器件之间的共模电压。  

    这方面的一个示例可以在 ADC3996 EVM 页面上找到。  https://www.ti.com/tool/ADC3669EVM

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Rob。 您的详细建议非常有用!

    此致、

    成朴