This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:SPI 读取时序

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, ADC3563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597556/ads42lb69-spi-read-timing

部件号: ADS42LB69
主题: ADC3563 中讨论的其他器件

尊敬的技术支持团队:

我想就 ADS42LB69 的 SPI 读取时序规格达成一致。

只有读取时序图。  

image.png

 

写入时序具有如下所示的规格:“表 9. 串行接口时序(仅当使用串行接口时)“ image.png

 为便于参考、有 ADC3563 的读取时序。

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    您比较的是 3 线器件和 4 线器件。  4 线并不总是具有 tri 状态规格 b/c 有专用的器件写入和读取通道。  在这种情况下、当器件处于只写模式 (SDATA 事务的位 A7) 时、它会使 SDOUT 线路悬空。  我们没有这方面的规格、但可以估计远小于 25ns、因为最大时钟为 20MHz。

    此致、

    Geoff