This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08EVM-PDK:ADS131E08V2EVM-PDK + PHI + GUI 连接失败

Guru**** 2763245 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597373/ads131e08evm-pdk-ads131e08v2evm-pdk-phi-gui-connection-failure

器件型号: ADS131E08EVM-PDK
Thread 中讨论的其他器件: ADS131E08

您好:

我最近购买了 ADS131E08V2EVM-PDK 、包括 PHI 控制器板、我正在尝试让系统启动并运行。 我使用安装程序从 TI 网站下载了该软件 Setup_ADS131E08EVM.exe 、通过此链接:
www.ti.com/.../ADS131E08V2EVM-PDK-GUI

安装软件后、我使用套件中随附的 USB 电缆将 PHI 板连接到我的 PC。 启动 GUI 时会立即收到以下错误消息:

“在 PHI HW Interface.lvlib:DLL Wrapper.lvlib:PHI_CheckforDevices.vi->PHI HW Interface.lvlib:检查 PHI — 抛出错误如果 none.vi->phi HW Interface.lvlib:Connect.vi->init.viv->ADS p.lvlib:init.viv->ADS EVM-PHI-DRIVER hwikin.lib:Interface:Interface- Reviv.viv- Class;lviv.viv>初始化 viv.evlviv.viv- EVM-PHI-DRIVER 连接至 cla>主接口

image.png

假设这是一个驱动程序问题、我搜索了 TI 论坛、并在文件夹中找到了对脚本的引用:

C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS131E08 EVM\USB Driver

我跑了 install_driver.bat 并尝试安装 DPInst64.exe

完成此操作后、Windows 设备管理器 (Windows 11) 现在会显示一个新类别“ 也非常适用 “、带有条目:
TI、PHI(仅限大容量)
插入 PHI 时、系统也会播放典型声音。

连接 PHI 板(在连接或未连接 ADC 子板的情况下)时、LED 的行为如下:

  • D5 立即稳定亮起

  • 然后 D2 开始快速闪烁

  • while D2 闪烁、 D1 每秒闪烁约一次

但是、即使在这种状态下、打开 GUI 仍会产生相同的初始化错误、我无法连接电路板或继续操作。

另一个详细信息:
这是一个 公司 PC 、我用我的公司用户帐户登录。 我使用安装了所有软件和驱动程序 管理员权限 我的用户帐户。 我不确定这是否会影响驱动程序安装或硬件枚举、但我想提一下、以防万一。

我们非常希望能够帮助您诊断或解决此问题。

谢谢你。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Iulian Popa、

    对此造成的不便、我深表歉意、感谢您分享详细信息。 您所做的是正确的、 我们建议使用 管理员权限安装 GUI 软件。

    “TI、PHI(仅限大容量)“的信息  设备管理器中显示的是正确的、但最好 能共享 设备管理器的屏幕截图。

    启动 GUI 后、您可以从您共享的屏幕中选择“Switch to simulation“、然后 通过取消选中 GUI 右上角的“Demo Mode“重新退出演示模式。 检查 GUI 是否可再次连接到 EVM+PHI 卡。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:
    在这里、我附加了“Device Manager(设备管理器)“中显示的信息



    关于您询问的另一个问题:当我从.exe 打开 GUI 时、会显示套件的常规控制窗口、但在右上角没有显示“Connected:…“。 带有套件名称。 相反、它只是显示“仿真“。 我还附上了一个简短的屏幕录制视频、我上传到 WeTransfer、因此您可以在 7 天内观看/下载它、以防它对您有所帮助: https://we.tl/t-YLzCmbhVl2

    e2e.ti.com/.../4338.installLog.txt

    这是从 C:\Program Files (x86)\Admin. Texas Instruments 文件夹中的“安装日志“、它开始看起来像一个管理员 “你以为你赢了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好:

    我想提供最新情况。

    我再次安装了该软件、但这次使用 完全权限管理员帐户 在我公司的 PC 上。 使用正确的管理员权限、安装过程完全不同。 安装程序最终允许我:

    • 解包多个驱动程序封装、

    • 安装 LabVIEW 运行时、

    • 并无限制地完成其余设置。

    成功完成完整安装后、我再次启动 GUI、并注意到 PHI 电路板的行为也发生了变化:

    • D2 在 PHI 上的闪烁速度现在比以前慢、

    • D1 继续以大致相同的~1 秒间隔闪烁、

    • 在该 ADC 子板上、 LED D2 现在亮起绿色 、这是以前从未发生过的。

    最重要的是、现在的 GUI 不再进入演示模式 、没有出现错误、我最终能够正确使用该软件。

    感谢您的支持—此问题与我的初始(受限管理员)公司用户帐户的安装权限不足有关。