This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142-Q1:两个通道相互影响

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1591895/ads7142-q1-two-channels-affect-each-other

器件型号: ADS7142-Q1

ADS7142QDQCRQ1 芯片的两个通道的输入收集值 在使用过程中相互影响的原因可能是什么? 电源正常。 如何进行故障排除?

我们使用双通道单端模块。

SCH.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对因感恩节假期在美国休假而导致的响应延迟感到抱歉。

    通常、由 ADC 通道之间的切换引起的误差表示建立错误。 2kΩ 输入电阻似乎非常大、因此可能太大、导致输入无法在采集时间内完全稳定。

    为了确认这个问题、您能否在两个通道的 ADC 转换之间添加延迟? 较长的转换间延迟是否会改善误差? 较短的延迟是否会使情况更糟?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复, 即使延迟从 15us 增加到 15ms ,仍然有干扰。 2k 的输入电阻未连接。 直接输入是源。 请提供一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享 AIN0 和 AIN1 的预期值是什么?观察到的值是什么? 延迟是否会带来更好的效果、或者完全相同?

    如何向 ADC 提供输入电压?

    此致、

    Joel