This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5578:DAC5578/DAC6578/DAC7578 的软件识别序列

Guru**** 2946650 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7578, DAC5578, DAC6578

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599803/dac5578-sw-identification-sequence-for-dac5578-dac6578-dac7578

部件号: DAC5578
主题中讨论的其他部件: DAC7578、、 DAC6578

是否有可以识别已安装组件是 DAC5578、DAC6578 还是 DAC7578 的软件序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    很抱歉耽误响应。 由于这些器件没有 ID 寄存器、因此对它们进行 ID 操作会有点困难。  器件之间唯一的功能差异在于分辨率、因此我们将使用它来 ID:

    -写入 DAC 输入寄存器通道 A (0x00 00 F0)
    -读回这个寄存器
    7578 将读回 0x00F0。 6578 将读回 0x00C0。 5578 将读回 0x0000。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Erin — 我希望这种策略能奏效!