Other Parts Discussed in Thread: DAC7578, DAC5578, DAC6578
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: DAC5578
主题中讨论的其他部件: DAC7578、、 DAC6578
是否有可以识别已安装组件是 DAC5578、DAC6578 还是 DAC7578 的软件序列?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Charles:
很抱歉耽误响应。 由于这些器件没有 ID 寄存器、因此对它们进行 ID 操作会有点困难。 器件之间唯一的功能差异在于分辨率、因此我们将使用它来 ID:
-写入 DAC 输入寄存器通道 A (0x00 00 F0)
-读回这个寄存器
7578 将读回 0x00F0。 6578 将读回 0x00C0。 5578 将读回 0x0000。
谢谢、
Erin