This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:用于测量外部信号的内部 ADC

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599877/amc60704-internal-adc-to-use-the-measurement-of-the-external-signals

部件号: AMC60704

您好的团队、

我的客户计划使用 AMC60704 的内部 ADC 来测量外部信号。 关于此用例、我的客户有几个技术问题。 您能帮我回答吗?

  1. AMC60704 内部 ADC 的输入电压范围似乎可以为 5V。 是真的吗?
  2. 如果可能为 1、哪一个是内部 ADC、VCC 或 VDD 的电源?

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Yamamamamamamoto-San

    1) 可以、ADC 的最大输入电压为 5V。

    2) ADC 以 VDD 电压运行。  

    谢谢、
    Erin