This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102EVM:无法从 ADC 读取

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1598498/adc128s102evm-unable-to-read-from-adc

部件号: ADC128S102EVM
主题中讨论 的其他器件:TXS0108E

您好:

我正在为 AMD Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 开发软件、并且尝试使用 SPI 与 ADC 进行通信、但并没有收到返回的任何数据。

我正在使用外部电源通过 J27 为 V_A 供电、并通过 TP1 为 V_D 供电、其中 V_A = 5V、V_D = 3.3V。 我移除了电阻器 R42 并组装了 J27、C42 和 D2、如用户指南中所述。 PHI 电路板未连接。 我使用 J26 通过 SPI 接口进行通信。 下面是示波器的屏幕截图。 通道 1 是 MOSI、通道 2 是 CS、通道 3 是 CLK。 AC.png

为了进行比较、我还使用 PHI 和 LabView 程序从 ADC 读取数据、该程序符合预期。 为此、我从外部电源断开 V_D 连接、并让 PHI 板为 V_D 供电 V_A 仍由 5V 的外部电源供电。 以下是使用 PHI 板时来自 ADC 的 SPI 信号:
LVCS.png

我认为时序是相同的、我唯一注意到的是、使用 PHI 板时、SCLK 会在 CS 变为低电平后更快地开始上升。 在第一个屏幕截图中、CS 的噪声也更大、不确定这是否会产生影响。  

他希望能用另一双眼睛来帮助进行故障排除。 可能我错过了一些内容? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    您能否先探测 ADC 附近的 VA 和 VD 电压? 输入电压是多少?预期的转换结果是什么?

    SCLK 在 Δ V CS ~后启动一段时间应该不会导致问题。 此器件上的 Δ V CS ~IO 使能引脚。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    感谢您的帮助! 我探测了 ADC 芯片上的 VA 和 VD 引脚。 I 测得的 VA = 4.993V、VD = 3.327V

    输入电压为 1V、我预计转换结果约为 817 - 819、这就是我在使用 PHI 板时得到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于添加的上下文、我的 MPSoC 开发板上的 SPI 信号电压限制为 1.8V、因此我使用 TXS0108E 电平转换器来将电压提高到 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    老实说、我没有看到明显的问题。 在信号完整性问题的情况下、降低 SCLK 频率可能有所帮助。 如果器件通电并且未损坏、似乎应该输出数据。  

    SDI 上是否提供了任何内容、输入连接到哪个通道? 通常情况下、将输入连接到满量程值也是不错的选择、可以轻松指示正常工作。 您可以为此将输入引脚短接至 VA。  

    我认为 CS 下降后快速启动 SCLK 不应该是问题、但如果没有其他任何问题、则可以增加额外的延迟。  

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    将模拟输入上的跳线从 w/Amp 切换到旁路模式可使其正常工作。 Re — 查看用户指南,看起来运算放大器由 5V3 供电、但由于我使用的是外部电源、5V3 线路实际上并未通电。  

    感谢您的支持!