This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306E25:更大的失调电压

Guru**** 2925180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1601028/amc1306e25-bigger-offset-voltage

器件型号: AMC1306E25

尊敬的专家:

 

客户正在测试 AMC1306E25EVM、并且设置了以下设置。他们发现、当外部短接 J1 时、存在 0.14mV 的失调电压。 当输入 256mV 时、器件输出 199mV 结果。 您能否提供故障排除步骤来找出根本原因?

 

设置图:

image.png

image.png

 

AMC1306E25EVM 测试数据:

TI_AMC1306EVM 测试 data.csv 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的北大:  

    它们是如何对 SDFM 模块设置进行编程的? 预期电压计算中是否可能有一种类型?  

    如果它们在不同的输入电压(如 128mV)下进行测试、则误差 (256-199mV = 57mV) 是否相同、这意味着它是失调电压误差、或者是 28.5mV 的一半、这意味着它是增益误差?

    他们是否尝试过其他外部电压源、例如电池或其他台式电源?