This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5832LP:配置 AFE5832 模拟端的 LPF

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1602721/afe5832lp-configure-lpf-of-analog-end-of-afe5832

器件型号: AFE5832LP
主题中讨论的其他器件: AFE5832

主席先生/女士、

我配置了 AFE5832 模拟端的 LPF 寄存器、但似乎不起作用。 我的问题是:1.我是否需要配置 PLL 时钟、然后可以配置 LPF 寄存器--我的意思是、如果没有成功配置 PLL、LPF 和 DTGC 的配置将不起作用? 关于 LPF 配置、我是否需要配置 C5h 寄存器(控制 CH0-CH15)以使芯片在默认模式下工作? 如果是、控制 CH16-CH32 的寄存器在哪里?我该如何配置它?

非常感谢!

 

Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    您能否确认如何检查 LPF 寄存器的功能? 您是否检查了 ADC 输出数据?

    为了回答您的问题、VCA 芯片中存在 LPF、ADC 芯片中存在 PLL、因此从技术上讲、无论 PLL 配置如何、LPF 寄存器写入都应该有效。 但需要进行 PLL 配置才能从 ADC 获取数据。 有两个 VCA 芯片、每个芯片有 16 条通道。 C5h 寄存器应控制两个芯片的 16 个通道、因此 CH0 的控制也控制 CH16。 该寄存器的默认值仅为 0。 也无需任何编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheetal、

    非常感谢您的及时回复! 我检查了 AFE5832 的输出数据。 因此、我怀疑 LPF 和 DTGC 的工作功能可能需要 PLL 的正常功能。 以前、我使用 FPGA 时钟而不是 ADC 的内部 PLL 时钟、这会导致 LPF 和 DTGC 调整失败并生效。 我问了 GPT、它给了我一个答案: “PLL 为 ADC、DAC、数字逻辑和控制电路生成高速时钟。 所有数字块(包括 DTGC 引擎)和模拟控制电路(LNA/衰减器增益控制)都与 PLL 时钟同步。  “;“对控制寄存器的写入在 PLL 时钟的上升沿被缓冲和锁存。 如果没有有效的 PLL 时钟、寄存器写入就会保留在缓冲区中、不会锁存到硬件控制逻辑。“ ;“ 增益配置失败的常见原因: PLL 未启用或未锁定。 DTGC/LNA 增益控制电路依靠 PLL 时钟进行同步、没有 PLL 时钟、寄存器写入就不应用于硬件。 在将增益代码写入 DTGC 寄存器之前、务必配置并锁定 PLL。“

    因此、无法使 LPF 和 DTGC 正常运行的原因并不是什么、我希望从您那里获得标准答案。

    关于 C5h 的功能、我会 按照您在上面所说的那样做。

    再次感谢您的评分

    Qi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    PLL 复位是器件初始化的强制性部分。 如果没有完成、数据可能会损坏。 在这种情况下、很难理解这是由于 VCA 还是 ADC 造成的。 因此、我建议必须遵循数据表中的器件初始化步骤、然后只观察 LPF 和 DTGC 响应。 请注意、如果器件退出全局断电模式或 ADC 时钟关闭并再次开启、则必须完成 PLL 复位。

    您能否确认在 PLL 未复位的默认器件设置(未对 LPF 和 DTGC 进行编程)中、您是否能够观察 ADC 的预期响应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sheetal、

    非常感谢您的及时回答和帮助,我将按照您的建议做.

    在 PLL 未复位的默认器件设置(未对 LPF 和 DTGC 进行编程)中、我观察到 DTGC 调整(固定增益模式)功能以及 32 个通道的各种信号相位、这可能会导致 B 模式图像中出现短水平和垂直条纹(在我的 BMODE 图像中观察到,如下所示)。 我怀疑 这可能是原因、并准备好修复错误。 但是,如果你能给我一些帮助或建议,我会非常庄严。

    再次感谢您!

    Qi