Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1, TLV431, OPA333
器件型号: AFE881H1
主题中讨论的其他器件: TLV431、 OPA333
说明: 我正在使用进行 4 –20mA 变送器设计 AFE881H1 。 我使用了建议的元件值、完全按照数据表中所示实现了基准电路。 但是、我遇到了输出电流的精度和调节方面的问题。
设置:
-
环路电压: 24V 直流
-
负载电阻 (Rload): 500 Ω
-
电路: 光学引擎标准参考设计。
观察结果:
-
低电流下的非线性: 当我设置 15mA 输出的输入(控制点约为 1.5V)时、电路将按预期工作。 但是、当我将其设置为 5mA(约 0.5V)时、输出电流会保持在 12.66mA 。
-
当前楼层: 我无法在 13mA 下面得到任何阅读;它似乎是在击中一个楼层。
-
电源敏感度: 当 24V 电源电压发生变化时、输出电流会发生变化、这表明线路调节不良或环路供电调节逻辑存在问题。
有关当前路径的问题: 我也很难理解文档中所述的电流逻辑:
-
数据表提到了这一点 Q4 控制来自 24V 电源的电流。
-
如果电流 (3mA 至 25mA) 流经 1k Ω 电阻器 位于 Q4 下方、压降将介于 3V 和 25V 之间。
-
24V 系统上的压降为 25V 时、理论上 Q4 将被切断或无法调节。
请您澄清一下:
-
什么可能导致输出在 12.66mA 处饱和而不是下降到 4 –5mA?
-
通过 Q4 和检测/电阻网络分配电流路径、以避免因高压降而关断传输晶体管的具体情况如何?
-
我是否可能忽略特定的接地(COM 与环路)注意事项、这些注意事项会导致电流取决于电源电压?
非常感谢任何指导或故障排除步骤。