This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE881H1:AFE881H1:4 –20mA 输出线性度和低设定点下的本底电流问题

Guru**** 2766475 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE881H1, TLV431, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1601870/afe881h1-afe881h1-issues-with-4-20ma-output-linearity-and-current-floor-at-low-setpoints

器件型号: AFE881H1
主题中讨论的其他器件: TLV431OPA333

说明: 我正在使用进行 4 –20mA 变送器设计 AFE881H1 。 我使用了建议的元件值、完全按照数据表中所示实现了基准电路。 但是、我遇到了输出电流的精度和调节方面的问题。

设置:

  • 环路电压: 24V 直流

  • 负载电阻 (Rload): 500 Ω

  • 电路: 光学引擎标准参考设计。

观察结果:

  1. 低电流下的非线性: 当我设置 15mA 输出的输入(控制点约为 1.5V)时、电路将按预期工作。 但是、当我将其设置为 5mA(约 0.5V)时、输出电流会保持在 12.66mA

  2. 当前楼层: 我无法在 13mA 下面得到任何阅读;它似乎是在击中一个楼层。

  3. 电源敏感度: 当 24V 电源电压发生变化时、输出电流会发生变化、这表明线路调节不良或环路供电调节逻辑存在问题。

有关当前路径的问题: 我也很难理解文档中所述的电流逻辑:

  • 数据表提到了这一点 Q4 控制来自 24V 电源的电流。

  • 如果电流 (3mA 至 25mA) 流经 1k Ω 电阻器 位于 Q4 下方、压降将介于 3V 和 25V 之间。

  • 24V 系统上的压降为 25V 时、理论上 Q4 将被切断或无法调节。

请您澄清一下:

  1. 什么可能导致输出在 12.66mA 处饱和而不是下降到 4 –5mA?

  2. 通过 Q4 和检测/电阻网络分配电流路径、以避免因高压降而关断传输晶体管的具体情况如何?

  3. 我是否可能忽略特定的接地(COM 与环路)注意事项、这些注意事项会导致电流取决于电源电压?

非常感谢任何指导或故障排除步骤。



image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    我知道您说过您实施的电路与数据表中所示的电路完全相同、但您能否分享您的原理图以便我验证一下?

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是电路中使用的元件值、按顺序列出:

    • IC8. →MCP602-I/SN

    • t3 和 t2 →NPN BC817-25/40

    • ZD1 →BZX84C3V6

    • Q7 和 Q8 →Ω PNP BC857C

    关于电阻器、下面仅列出了不同的值。 可以假设所有其他电阻值与参考设计中的值相同:

    • R123 →ó n 220kΩ

    • R118 →ó n 10Ω

    • R119 →ó n 680Ω

    • R130 →Ω 未连接

    一方 R130 未组装 、TLVH 电路正在工作、I measure 3.3V 误差。

    除此之外、请您解释一下 流动的地方 无论是在微安还是毫安范围内 、和 通过哪个循环、它返回 ? 我可能忽略了真正的故障机制。

    我的关注事项如下:
    IF mA 级电流 流经 R54 (1kΩ) 、然后 T3 将不会打开 。 运算放大器输出程度 3.3V —电流不是从此输出端流出的吗? 如果没有、请您澄清一下 实际电流路径

    对电流的分步说明将非常有帮助。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuf:

    由于 3.3V 网络上的电流消耗较高、您可能会看到下限。 如果网络上的电流拉电流超过 3mA、您将无法将电流输出设置为低于电流消耗值。 这意味着您可能会从该网络消耗~13mA。 它是否为图像中未显示的任何其他电路供电?

    Deblecheck、3.3V 网络(由 D15 连接)是否连接到左上角的电路? 分辨率使得很难看到字体。

    谢谢您、
    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    在继续之前、我有关于此设计中的电流环路的几个问题。

    您能否澄清或说明电流流动的具体路径? 具体而言、一旦通过启动电路建立 3.3V 电源轨、电流主要流向何处?

    此外、我想了解预期的电流幅度—我们要查看的是 mA 还是 μ µA 范围? 具体来说、流经 Q4 1K 电阻的计算电流是多少或典型电流是多少

    拥有这些信息将非常有用、因为我打算通过物理测量来验证电路的运行情况。

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuf、


    简单的答案: Q4 到 1kΩ 电阻器的发射极电流大约是您的回路电流除以 60。 但是、下面让我更详细地说明这一点。 我将使用数据表中显示的电路、并以这种方式参考晶体管和电阻器值。

    启动电路 (p96) 的 AFE881H1 数据表(从第 8.2.1.2.1 节开始)描述了电流在电路中的流动方式。 以下是数据表中显示的基本启动电路:

    Q1 和 1kΩ 电阻器仅在启动时使用。 首次加电时、249kΩ 电阻器会拉一些电流来导通 3.6V 齐纳二极管。 Q1 的基极被上拉、从而允许电流流过晶体管。 这会打开 TLV431 稳压器、并且电压会变为 3.3V。 当稳压器电压增加到 3.3V 时、Q1 的 VBE 会下降(基极电压为 3.6V、发射极电压为 3.3V)并关断电流。

    同时、TLV431 稳压器为 OPA333 加电、电流开始流过 Q2、Q3 和 Q4。 该反馈设置来自环路电源的环路电流。

    一切稳定后、通过 Q1 的电流极小。 Q1 仅是启动过程的一部分、在 3.3V 稳压器启动后关断。 流经 Q2 和 Q3 的电流取决于 AFE881H1 DAC VOUT 处的电压。 在上述电路中、VOUT 100kΩ 输出电流为 DAC/DAC。 该电流流经 40.2kΩ 电阻器。 OPA333 上拉晶体管的基极以拉取环路电流、直到 40.2Ω 电阻器上的电压与 40.2kΩ 电阻器上的电压相匹配。 此匹配提供 1000:1 的电流增益来设置环路电流。

    Q2 和 Q3 共享电流负载、因此并非所有电流都流经 Q3(和 Q4)。 如果晶体管匹配、则 Q2 和 Q3 的电流比为 62:1。 即使这些晶体管的 VBE 不完全相同、Q2 和 Q3 电流也会有相当大的拆分。 无论如何、通过 Q4 的电流基本上不是整个环路电流。

    由于环路电流在高于 15mA 时能正常工作、因此这意味着电路拉取的电流超出预期。 在该设计中、您希望电路与 3mA 配合使用、并且当控件设置为更高的电流时、环路的额外电流会被 TLV431 灌入。 如果您看到 15mA、则需要通过现有电路额外拉出一个 12 –13mA 左右的电流。

    注意:我们确实注意到图中有一个错误、这需要更改原理图。 但是、这应该很容易检查。 在用于测量环路电压的第二个 OPA333 中、汲取的运算放大器不正确、反馈连接到正输入。 您需要断开连接到 AIN0 的电阻器和来自 LOOP-的电阻器。 然后、您可以将一根小导线接地至运算放大器的正输入端。 这应将运算放大器设置为接地、防止额外的电源电流灌入环路。

    我不确定这是否是完整的问题。 最后、OPA333 的短路电流限值约为 5mA、需要多一点电流才能到达您所看到的 15mA。 无论如何、在确定第二个 OPA333 后、我预计下限电流会下降、您可以检查电流是否可以设置为低于您所看到的 15mA。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的澄清。

    我最初没有注意到 AIN0 连接问题、因为我的设置中当前未使用 AIN0 电源。 不过、在更详细地检查电路时、我发现了设计中的另一个问题。

    我在启动电路中使用 BZX84C3V6 齐纳二极管。 由于采用 220kΩ 串联电阻、齐纳二极管预计将在微安范围内运行、但该器件在如此低的电流下并不稳定。 当我测试电路时、我观察到齐纳二极管继续以不受控制的方式传导电流。

    为了解决这个问题、我移除了启动电路并修改了设计、以便直接通过稳压器从输入端为电路供电、而不是依赖于启动网络。 发生这种变化后、电路现在正确启动并以稳定的方式运行。

    关于 AIN0 反馈/测量电路、再次查看原理图后、我可以看到电流配置的部分行为与比较器类似、部分行为与施密特触发相似、这不是预期的行为。 正确的实现应如下所示:

    您能否查看此配置并确认其是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对混淆表示歉意—我意识到我之前分享的原理图图像不正确。

    正确的电路如下所示。 在此配置中、 使用反相放大器拓扑将–1V 转换为+1V (增益=–1)。 此操作旨在将 LOOP–电压电平转换为适用于 ADC 的范围。

    您能否确认此方法和配置是否正确、或者您是否发现此方法存在任何潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuf、  

    是的、您回答正确。 放大器设置为反相配置、以测量相对于接地的环路。 由于 LOOP-低于接地、因此使用反相放大器在 AIN0 处进行测量。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题现已解决。 感谢您的支持和指导。