This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7829:ADS7829 数据表中存在不一致之处

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7829, ADS7827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1592751/ads7829-inconsistencies-in-the-datasheet-of-ads7829

部件号: ADS7829
主题: ADS7827 中讨论的其他器件

ADS7829 的数据表中存在许多不一致之处
1.在“工作原理“中 — 最大时钟 2MHz 3MHz /500ns/337ns(相当于 2.8MHz 的时钟周期)。 然后它接着说“Duty cycle… 最小高电平和低电平时间 400ns“。
如果最小高电平和低电平为 400ns、则最小时钟周期为 800ns、因此最大频率为 1.25MHz。
2.  
TD (DO) DCLOCK 下降至下一个 DOUT 有效(最大 200ns)
TR DOUT 上升时间、最大为 220ns
如果 DOUT 上升可能需要 220ns、则 DOUT 有效的时间不能为 200ns。
除非需要将上升/下降时间添加到有效时间中。

3. DCLOCK 下降至下一个 DOUT 有效 (TD_DO) 时间与图 38 中的“ DOUT 延迟时间的电压波形、tdDO“波形不同。 DCLOCK 下降至下一个 DOUT 有效 (TD_DO) 必须大于或等于 DCLOCK 下降至当前 DOUT 无效 (TH_DO)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉、此主题的回复延迟。  

    由于这是一个较旧的数据表和器件、因此可能不会更新、但将保留此主题以阐明这些参数。

    1.这对我也没有太大的意义。 如果 400ns 包含高电平和低电平时间(例如每个 200ns)、则最大时钟将为 2.5MHz。 假设此器件的完全表征为 3MHz 时钟频率、我会忽略该注释。 其目的可能是提供一个具有裕度的指南、但未与规格本身进行比较。

     2. td (DO) 是从下降时钟沿到在 DOUT(器件内部)上移出新位所需的时间量度。 tr 是在负载条件下 dout 的实际电压变化量(见下文)。 因此、我认为这些时间应该加在一起、前者是输出缓冲器变化之间的延迟时间、后者是在固定负载条件下缓冲器驱动强度的指标。

    3.这也是令人困惑的。 我相信 th (DO) 表示、DOUT 上的数据在时钟下降沿后至少 15ns 内仍有效。 相比之下、td (DO) 指示下一位何时有效、而不仅仅是前一位变为无效时。 因此、它们可以被视为不同的规格、但 td (DO) 可能很重要。  

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据所提供的注释、我正在考虑以下参数  

    1.由于规范将 3MHz 作为时钟、因此高时间裕度和低时间裕度均为 166ns。 忽略“占空比… 最小高电平和低电平时间 400ns“

    2. DCLOCK 下降至下一个 DOUT 有效- td (DO)+ tr = 200 + 220 =最大 420ns

    th (DO) 表示 DOUT 上的数据在时钟下降沿后至少 15ns 内仍然有效。  td (DO) 指示下一位何时有效(最大 420ns)。 忽略图 38 说明 “DOUT 延迟时间的电压波形、tdDO“  

    但这是问题,如果  

    根据数据表、对于 ADS7827、DCLOCK 下降至下一个 DOUT 有效=最大 420ns、时钟最低低电平时间为 166.5ns — 那么不会在 DCLOCK 的正边沿读取数据?

    这再次限制时钟周期、假设最短时钟低电平时间应大于 420ns、即时钟周期将为 420ns(低电平时间)+ 166.5ns(高电平时间)、进而提供 1.7MHz

    这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Susmitha:

    遗憾的是、由于这是几年前的 Burr-Brown 数据表、因此很难肯定回答。 我将与我的团队讨论此问题、并向您回复最佳解读。  

    我同意、这似乎是自相矛盾的。

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    是否有关于此问题的任何更新?