Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMK04832, LMX2594
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: LMK04832、 LMX2594
您好、
我正在使用带有 XCVU13P FPGA 的定制板。
定制电路板包含 4 个 ADC12dj5200RF、2 个 LMX2594 芯片和 1 个 LMK04832 芯片。
ADC1 和 ADC2 在 5000Msps 下工作、并且从 LMX1 生成采样时钟。
ADC3 和 ADC4 在 4700Msps 下工作、LMX2 生成采样时钟。
LMX2594 的输入时钟、FPGA 和 ADC 的器件时钟和系统参考由 LMK04832 生成。
正在尝试 ADC1 和 ADC2 以及 ADC3 和 ADC4 之间的同步。 目前、ADC1 和 ADC2 已成功同步、但 ADC3 和 ADC4 尚未同步。
请在下方找到 LMK、LMX 配置。
请提供支持以解决此问题。
此致、
Karthik