This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:ADC12dj5200rf 同步

Guru**** 2768845 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, LMK04832, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600435/adc12dj5200rf-adc12dj5200rf-synchronization

器件型号: ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件: LMK04832LMX2594

您好、

我正在使用带有 XCVU13P FPGA 的定制板。

定制电路板包含 4 个 ADC12dj5200RF、2 个 LMX2594 芯片和 1 个 LMK04832 芯片。

ADC1 和 ADC2 在 5000Msps 下工作、并且从 LMX1 生成采样时钟。
ADC3 和 ADC4 在 4700Msps 下工作、LMX2 生成采样时钟。
LMX2594 的输入时钟、FPGA 和 ADC 的器件时钟和系统参考由 LMK04832 生成。

正在尝试 ADC1 和 ADC2 以及 ADC3 和 ADC4 之间的同步。 目前、ADC1 和 ADC2 已成功同步、但 ADC3 和 ADC4 尚未同步。

请在下方找到 LMK、LMX 配置。

lmk.tcs lmx1.tcs lmx2.tcs 

请提供支持以解决此问题。

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    您最好向我们提供您设置或原理图的详细方框图。

    此致、

    Rob