This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3542:外部时钟生成

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3542, CDCE6214, LMK3H0102, LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600900/adc3542-external-clock-generation

器件型号: ADC3542
主题中讨论的其他器件: CDCE6214LMK3H0102LMX2571

您好:

我正在考虑使用 ADC3542 和 FPGA 从热传感器采集数据。 数据表指出、为了尽可能提高 ADC SNR 性能、外部采样时钟应具有低抖动并使用具有高压摆率的差分信号。

在咨询 FPGA 供应商后、由于担心抖动和精度、他们建议不要使用 FPGA 的内部 PLL 来生成 ADC 时钟。 您是否可以建议使用一个适合为 ADC 生成所需时钟信号的外部 IC?

该传感器提供输入时钟、所需的输出为:

  • 与输入频率相同且具有 90°相移的时钟信号、用于 CLK 信号。

  • DCLK 信号的第二个时钟信号、即输入频率的 8 倍。

此外、是否可以在 16 位模式下使用 1 线串行接口? 如果是、我是否需要将寄存器地址从 0x07 更改为 0x6C 并将寄存器 0x1B 设置为 0x88?

感谢您的支持。

编辑:TPD 定义为从采样时钟下降沿到 DCLK 上升沿的时间;但是、对于单线制串行接口、这并未反映在时序图中。 基准边沿是否仅是该接口的下降沿? 此外、当 tCDCLK < 2.5ns 时、TPD 值是否仍定义为 2 + tDCLK + tCDCLK?当 tCDCLK≥2.5ns 时、TCDCLK 是否仍定义为 3 + tCDCLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对假日休息造成的延迟表示歉意。 请查看下面的回答:

    1.推荐的时钟器件实际上取决于您的要求:为 ADC 提供时钟的频率、您使用 ADC 的模式(这决定了所需的 DCLK 频率)、您需要的性能、您的 SWAP-C 要求等 以下是一些建议:

    • CDCE6214:最便宜、小且功耗最低、但只能输出高达 328MHz 的电压、而不能实现最佳性能
    • LMK3H0102:尺寸超小、更新的器件、性能良好、但需要更高的功率
    • LMX2571:性能卓越、功耗较低、但尺寸更大、用途广泛

    您还可以参阅本 应用手册 、了解有关时钟器件选择的更多信息。

    2.是的,可以在 1 线 16 位模式下使用 ADC。 请遵循 ADC3542 数据表中的表 8-11 确定此模式的正确配置序列。

    3.不,这是数据表中的错误。 DCLK 波形应该反转、与其他时序图类似。 抱歉、我们知晓此错误并在数据表的下一个版本中予以更正。 正确的 Tpd 值仍然是数据表规格表中列出的值。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.感谢您推荐的零部件。 但是、 我目前正在考虑使用其他供应商的零件。

    2.我将遵循表格以及下一页的分步编程示例(1 线串行)。

    3.那么,对于下一个数据表修订版,时间安排将与下图类似?

    谢谢你。

    此致、

    João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  João、

    是的、正确。 如果您在配置时有任何其他问题或遇到任何问题、请随时创建新主题。

    此致、

    Luke Allen