This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:JESD 通道设置(继续)

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1597348/adc32rf55-jesd-lane-setting-continue

器件型号: ADC32RF55

您好团队:

这与我的前一个线程相关。
我的客户仅使用此 ADC 的单通道、想知道如何配置 JESD 通道设置。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535957/adc32rf55-jesd-lane-settings

在将 JESD 页 0x28 配置为 8-2-8-20 后、我可以使用 L=4 通道。

不过、在 JESD204 的 ILAS 阶段、ADC 是否变为 L=4?
我的客户希望将 FPGA 设置为 4-1-8-20、因此 ADC 应配置为 4-1-8-20 以通过 ILAS 相位。 (他们是否应该将 FPGA 设置为 8-2-8-20?)

此外、仅使用 4 个 JESD204 通道还可以实现 3GSPS 采样(旁路模式)吗?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    实际上、我不确定是否有调整 ILAS 多帧中的 L 和 M 的选项。 我知道器件可以选择调整 K 和 F 值、但我不确定其他值是否受支持。 我必须就这一个咨询设计人员。 Kindle 等待响应。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase-San、

    感谢您的答复。

    您是否能够与设计人员核实?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase-San、

    您有没有从设计师那里听到过任何反馈?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    抱歉、我们现在正忙于处理项目。 我刚和他们打了个电话。 我们明天就会有信息。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    请在下面查找 ILAS 程序设置的详细信息。 适用于 ILAS 多帧 2 的所有设置减去校验和。

    谢谢、Chasee2e.ti.com/.../rf5x_5F00_ilas_5F00_values.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase-San、

    感谢您参加 ILAS 计划。

    因此、客户可以使用此 ILAS 程序设置 L=4、M=1?

    还是客户应该修改此程序?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    是的、客户可以根据需要在这里输入任何信息。 它仅在链路启动期间影响 ILAS 的多帧 2。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase-San:

    感谢您提供的信息。 客户有 3 个问题。

    问题 1.

    看起来我们可以在 ILAS 期间更改寄存器 0x53 来更改 L 和 M 值。
    但在数据表中、显示 0x53 [6-0] msut 为 0。
    是否可以更改它们? 这样可以吗、因为它仅影响 ILAS 的多帧 2?

    SCR:0x53[7:7]
    ILAS_L_M1:0x53[4:0]、L 值减 1

    问题 2.

    客户考虑将以下寄存器设置为这些值、以设置 L=4、M=1。
    这是正确的吗?

    寄存器 0x53=0x83
    寄存器 0x5E=0x00

    问题 3.

    是否可以设置 JESD 模式= 8-2-8-20、即使客户也只想用作 L=4、M=1?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase-San、

    新年快乐!
    希望你有一个美好的假期。

    您可以查看上述 3 个问题吗?

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei-San:

    请使用上面设计人员提供的信息、并忽略数据表的内容。 我已经 多次回答过这一问题、现在没有单通道 LMFS 模式、它们必须使用 8-2-8-20 模式。 忽略 FPGA 上未使用的通道、以实现单通道工作方面。 我个人认为、对于任何关心 ILAS 配置精度的客户、ILAS 配置应与转换器的实际 LMFS 完全匹配。 否则、路上可能会有人试图了解如何将此器件置于 4 通道模式、但这是不存在的、实际上会浪费时间。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase-San、

    感谢您的明确回答。

    客户已理解、因此我将结束此主题。

    此致、
    Kee Kuhara.