Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP
部件号: ADS1282-SP
尊敬的 TI 支持团队:
我对 ADS1282-SP 的增益误差参数有疑问。
根据数据表、(典型)系统增益误差约为–1%、这与我获得的值一致。 范围(最小值/最大值) 中的增益误差指定范围为–0.5%至–1.5%(SBAS418I 的§5.2 中的表) 。 这个指定的误差是否可视为初始容差?
在进行最坏情况分析时、我将考虑额定的温漂(例如,PGA 为 1 时、温度漂移为 2ppm/°C)。 此外、器件的 TID 报告提供了一些不同 PGA 设置和总剂量下的增益误差后数据、这些数据远低于数据表中给出的–0.5%至–1.5%范围(例如,PGA G1 误差为–1.03%至–1.122%、50KRad、SLAK016A 的第 8 页) 。 除了辐射之外、您是否预计会有任何其他类型的老化?
提前感谢您、
Tobias