This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7960:ADS7960 原理图审阅

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1604530/ads7960-ads7960-schematic-review

器件型号: ADS7960

您好:

以下是 ADS7960 的原理图。 您能帮我检查一下是否有任何问题吗? GPO0-3 引脚是否可以悬空? 谢谢。

image_1767877574043.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SPI 引脚上的 100Ω 过大。 通常、50Ω 及以下特性足以防止过冲和振铃、同时保持边沿快速转换。

    未使用的 GPIO 引脚可以保持悬空。

    电源去耦看起来很好。  

    您能详细分享模拟输入引脚将连接到哪些信号吗?您是否有分享这些信号的原理图?

    此致、
    Joel