This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:DAC34SH84 IO 测试模式在 180MHz 处配置、但未观察到 DAC 输出

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84, DAC34H84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1600393/dac34sh84-dac34sh84-io-test-mode-configured-at-180-mhz-but-no-dac-output-observed

器件型号: DAC34SH84
主题: DAC34H84 中讨论的其他器件

我使用的是 DAC34SH84 器件。

   IO 测试模式工作正常

对于此测试:

DAC 的输入数据频率设置为 0MHz(直流)

NCO 频率编程为 180MHz

预期的 DAC 输出是 180MHz 音调

但是、在 DAC 输出引脚上未观察到信号

我的问题是:
要启用 NCO 路径并将 NCO 输出路由到 DAC 内核、是否必须遵循特定的寄存器编程流程或序列?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们能够生成所需的 NCO 频率;但是、输出信号包含大量噪声。 我附上了在频域中捕获的信号的屏幕截图以供参考。

    非常感谢您提供有关如何解决此问题的指导。

    此致、
    Keerthana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    则可能需要同步 NCO。 有关类似建议、请参阅以下主题

    e2e.ti.com/.../dac34sh84-observing-multiple-lobes-when-digital-input-is-fed-to-the-dac-ic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们遵循了数据表中提到的启动顺序;但是、我们仍然面临着相同的问题。 当我们仅向 DAC 提供 NCO 频率和 0MHz 输入时、我们可获得干净的 180MHz 波形。 但是、当我们将输入信号施加到 DAC 时、我们会观察到预期信号以及额外的噪声。

    1。 DAC 仅具有 NCO 信号 (180MHz) 0MHz 输入


    2. NCO 信号 (180MHz)、DAC 的 11MHz 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthana:

    存在 I/Q 不平衡和直流失调电压。 这看起来进入 DAC34H84 的原始 I/Q 波形没有 90 度相移。 您可以查看我们的 HSDC PRO 工具、查看是否可以使用该工具生成的 I/Q 波形并将其加载到 FPGA 中。

    由于 IO 模式测试通过、我认为这不是 DAC 设置/保持输入问题。