This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS61B49:关于低速模式

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS61B49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1599013/ads61b49-about-lowspeed-mode

部件号: ADS61B49

尊敬的技术支持团队:

随着圣诞节即将到来、TI 将逐渐开始假日度假、因此我想尽快解决这个问题。

尽管输入 100MHz、但它不再在低速度模式下运行。
数据表指出、低于 100MHz 的频率使用低速度模式、高于 100MHz 的频率使用高速模式。 因此、我们将其设置为低电平。
但是、更换 ADC 后、训练模式输出停止。 调试表明、将其设置为高速确认的模式输出。

(作为背景信息,大规模生产电路板上安装的 ADS61B49IRGZT 中确认了故障、我仅更换了该 ADC。)

这使人对数据表中有关在 100MHz 附近运行的说明产生怀疑。 我们要求披露这方面的详细数据:

如果您能与开发 ADC 的设计人员确认、我相信您将能够获得准确的信息。

问题 1
低速度/高速的正确时钟范围是多少?

问题 2

当设置和频率冲突(例如,90MHz 时为高电平或 110MHz 时为低电平)时、它会有何行为?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD、

    我很抱歉迟来的答复。 遗憾的是、由于这款器件的发布日期是 17 年前、我找不到 TI 内部的任何设计人员发表进一步评论。 我对类似的工艺器件(双通道)进行了一些研究、低速模式的额定值为 80MHz

    数据表的更改列表表明在 2009 年修订版期间将低速模式从 100MHz 编辑为 80MHz。 根据与设计和工艺的相似性、我怀疑 ADS61B49 的低速模式范围也是 80MHz。

    客户是否愿意在 80MHz 测试是否可以启用低速模式以检查训练模式? 这将有助于我理解,如果我们确实可以通过相似的过程和设计得出结论。

    我很抱歉找不到设计师进一步评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Hsia:

    感谢您的答复。

    您说:

    客户是否愿意在 80MHz 测试是否可以启用低速模式以检查训练模式?  

    →我明白了。 我会将此反馈给我的客户。 但是、如果 80MHz 在低速模式下设置正确、则 似乎需要对数据表进行修订。

    遗憾的是、我们找不到设计人员、但如果熟悉该器件的人员能够提供帮助、那会很好。

    我有其他问题。

    问题 3

    内部方框图显示了一个 CLOCKGEN。 这是否是其操作根据高/低设置而变化的部分?
    目前、由于 LVDS 未输出、我怀疑此处的 PLL 无法锁定并停止运行?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang Hsia:

    我的客户使用的是晶体振荡器。 由于 100MHz 是固定的、因此我们无法将其更改为 80MHz 并在低速模式下进行测试。

    为了澄清我的问题:在高速模式下以 100MHz 运行时、测试模式(自定义 0x1555)输出正确。 是否可以在 100MHz 上使用高速模式?  

    我可能找不到设计人员、但由于我准确地描述了当前情况、我想在本地分享详细的文档和原理图。 您能否提供您的电子邮件地址?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD-San

    为了澄清我的问题:在高速模式下运行 100MHz 时、测试模式(自定义 0x1555)输出正确。 是否可以在 100MHz 上使用高速模式?  [/报价]

    是的、这就足够了。 0x1555 图形有助于确保 FPGA 能够以最短的设置/保持时间捕获图形。 我建议客户尝试其他模式。 数字斜坡模式和切换模式会非常有用。 他们能否运行模式并检查是否在捕获的数据中观察到任何干扰? 他们能否运行该模式几分钟、并仔细检查任何干扰是否存在潜在位错误 (BER)? 谢谢你

    我可能找不到设计人员、但由于我准确地描述了当前情况、我想在本地分享详细的文档和原理图。 您能否提供您的电子邮件地址?

    我将与您联系、您可以与我分享。

    -康

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD-San、

    我已收到 ADS61B49 低速模式边界应移至 80MHz 的确认信息。 下一步是让我们先向 TI 数据表团队提交数据表编辑请求、然后再继续更改数据表。 我会让 Ishii-San 随时了解该流程的离线状态。

    请为 100MHz 操作启用高速模式

    我们应该期望数据表发生类似以下变化: