This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:增益误差时间漂移和校准

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606231/ads131m08-gain-error-time-drift-and-calibration

器件型号: ADS131M08

尊敬的支持者:

有关该 ADC IC 的一个主要问题是、为什么 QFN 封装在增益误差时间漂移方面的性能比 TSSOP 要好得多?  

我认为这与引脚连接无关、因为输入阻抗至少为 330K、  

信道之间是否会有相对论?   如果答案为正、我可以离开一个通道 (CH0) 来对外部基准进行采样、并对所有通道的增益进行实时校准。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu Qingfeng:

    增益误差长期漂移 (GE LTD) 主要由内部电压基准 (Vref) 引起、因此 GE LTD 和 Vref LTD 规格 在同一封装上是相同的、因为可以看到 ADS131M08 数据表第 8 页和第 9 页上的“电气特性“表。    TQFP 和 WQFN 封装之间的内部 Vref LTD 的差异与封装应力有关、所有通道上的 GE LTD 是 相同的。 您可以使用 具有小型 GE LTD 的 WQFN 封装、或者如果 您担心 GE 上具有内部 Vref 的 ADC 问题、则可以使用外部精密电压基准。 但请注意、 随着封装、键合和裸片材料随着时间的推移而稳定、漂移会变慢并变得稳定。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的明确答案。  因此、使用外部基准可以大大提高性能。  Rerin PIN 是否具有内部缓冲区? 如果使用 RF3425 作为外部基准、您是否有建议的电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liu Qingfeng:

    外部电压基准还具有长期漂移参数、 您可以在另一个 TI E2E 论坛(电源管理论坛)上索取参考建议 、合适的团队将为您提供帮助。

    ADS131M08 没有内部基准缓冲器。 结构相似的 ADS131E08 (8 通道、24 位、同步采样 ADC) 有一个内部基准缓冲器、但具有不同的增益设置。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX、Dale。