This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:DAC8760 回读模式时序

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1606333/dac8760-dac8760-readback-mode-timing

器件型号: DAC8760

 

 

您好、Joseph:

我还有其他与您支持的以下 E2E 相关的问题。

DAC8760:关于 DAC8760 规范 — 数据转换器论坛-数据转换器 — TI E2E 支持论坛

image.png

 

关于数据表图 7.2 中的回读模式时序图、
我之前收到了一个响应、该响应指示 NOP 帧在读取帧之后执行。

DIN 需要在哪个点保持低电平?

如果是在确认 SDO 数据之前(在 SCLK 的上升沿之前)、是否可以?

 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、


    DIN 处于低电平的重要时间是第一个 SCLK 的数据建立时间。 这相当于 T16、在 SCLK 的上升沿之前为 5ns。

    对于寄存器的回读、前 8 位是不用考虑位、因此无需确认。 最后、您只需要从 DB15 到 DB0 的数据。


    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

     

    关于在启用 CRC 的读回期间 DAC 的 CRC 输出:

    那么、将 CRC-8-ATM 算法应用于 DAC 输出的高 24 位数据(包括无关位)的结果作为 8 位输出是否正确? 还是使用 16 位(不包括输出的“无关位“)计算数据?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    CRC 输出根据输出端的前 24 位数据计算得出。 您不会从前 8 位中排除无关位。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、

    另外、我想请大家记住、CRC 有一些异常行为。 我已经在上一个线程中描述了这一点。 您可以在以下文章中找到此说明:

     https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1545066/dac8760-about-dac8760-spec/6002783 

    Joseph Wu