This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:DRDY 未下降

Guru**** 2760705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607562/ads127l11-drdy-is-not-going-down

器件型号: ADS127L11

您好、

在这个论坛是以下描述:

“出于调试目的、复位后、请勿写入寄存器并将 START 引脚持续保持在高电平、以查看 DRDY 引脚是否开始切换(应为 400kHz)。  如果没有、则说明器件存在问题。 “

我在数据表中找不到说明此功能的提示、并且我的器件不会切换引脚。

我可以写入和读取 不同的 CONFIG 寄存器、但从不会在 DRDY 引脚上从器件获得确认。

 

你有想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christoph、

    这是器件的默认上电复位行为。  选择内部振荡器(无需外部振荡器)、OSR 为 32 的宽带滤波器。  当 RESET 和 START 引脚连接到 IOVDD 时、该器件将以 400ksps 的数据速率持续转换、从而使/DRDY 引脚以 400kHz 的频率切换。

    如果存在组装问题或器件因某种原因损坏、您将看不到 400kHz 信号。

    我建议在器件引脚上测量 AVDD1、AVDD2 和 IOVDD 电源来验证电源是否正确。  确认/RESET 和 START 为高电平(IOVDD 电平)。  您还可以通过测量 CAPA 引脚 (1.6V)(以 AVSS 为基准)和 CAPD 引脚 (1.25V)(以 DGND 为基准)上的电压来确认内部稳压器是否正常工作。  这些引脚需要 1 μ F 陶瓷(或低 ESR)电容器才能正常运行。  如果电容器损坏(破裂)、则可能会导致运行故障。  

    如果在探测器件时 AVDD 引脚意外短接至 CAPA 引脚、ADC 将损坏;我在探测器件时损坏了几个器件。

    如果您可以共享一个显示与 ADC 的所有连接的原理图图像、我将查看是否有任何其他因素可能导致此问题。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您介绍 400kHz、这实际上是有意义的。
    在任何情况下、我们都遇到了布局错误;模拟电源缺失。
    现在一切都按照数据表中所述运行。

    此致、

    Christoph