This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:有关 ADC 输入信号电压和噪声的查询

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608869/adc32rf55-inquiry-regarding-adc-input-signal-voltage-and-noise

器件型号: ADC32RF55

您好:

我正在电路中应用并测试 ADC32RF55 的 EVM 基准电路。

我通过函数发生器向 5MHz 输入侧应用了 C812/200mVpp、并观察了 C812 的前后信号。

ADC_INPUT.png

 

  1. C412 的前部信号  

C812_Front.png

2. C412 的后部信号  

C812_Rear.png

比较 C812 前后的信号、电压电平和噪声存在差异。

用于测试的 ADC 设置如下:

操作模式:旁路

-平均 1 倍

 

电路是否有问题? 请提供帮助。

 

此致

Cho

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    请以差分方式探测模拟输入信号。 这样您就能够更好地了解噪声。

    此外、从 ADC 的输出端进行 FFT 数据采集是什么样子的?

    此致、

    Rob