This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9229:ADS9229 - ADC 偏移补偿

Guru**** 2806755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1607941/ads9229-ads9229---adc-offset-compensation

器件型号: ADS9229

尊敬的 TI 团队:
我们现在可以收集有关我们基于 ADS9229 的设计精度的统计信息。 与模拟链的其余部分相比、由 ADC 引起的失调电压似乎占主导地位。 在这方面、我们有以下问题:

  • 您是否有关于 ADC 本身失调电压分布的任何统计信息? 数据表中提到的+–10LSB 似乎与我们的最坏情况测量结果一致(因此是±2 σ)、但我们想首先确保我们的分析是正确的。
  • 实际上是否没有在某个位置隐藏偏移补偿寄存器?
  • 芯片内部显然集成了一种“增益误差补偿“机制、该机制在初始化(我们使用的是这种机制)过程中发生。 但是、我们没有找到任何有关其确切工作原理的信息、以及是否还有任何可能的偏移补偿链接。 有何评论或建议? 我们有一个系统级初始化序列...

到目前为止、我们正在相关的 FPGA 驱动程序内实现校准、但我们宁愿利用任何现有的机制(如果有)。
期待您的反馈、
WBR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Simon、  

    为延迟道歉、星期一 1 月 19 日离职  

    对于失调电压分布、直流输入直方图可能能够让更多人了解这一点

    增益误差补偿是在制造时进行校准的补偿。 在生产测试期间、执行高精度测试来测量和进一步校准每个器件的增益误差、然后 将校准系数编程到器件中。  然后、设置 GE_CAL_EN1 位会在测量的输入上启用预编程的校准系数。  

    此致、  

    Yolanda