This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:ADS1118 备选案文

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, ADS112C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608898/ads1118-ads1118-alternative

器件型号: ADS1118
主题中讨论的其他器件: ADS112C04ADS112C14

尊敬的 TI 团队:

我当前的设计采用的是 ADS1118、现在需要针对 1.8V 逻辑修改硬件。 我没有使用电平转换器、而是计划将 ADS1118 替换为 ADS112C04、并将 SCL 和 SDA 线拉至 1.8V 而不是 3.3V。

请核实方法并提出适当建议

 

谢谢
Uday

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uday、  

    感谢您关注我们的精密 ADC!

    我认为、如果您使用 2.3V 的数字电源 (DVDD) 最小值、那么可以达到这一目的、在 1.8V I2C 总线内、最小 VIH 为 0.7 * 2.3V = 1.61V。 但是、使用超过 2.6V 的数字电源可能会 在 I2C 通信期间导致错误。  您计划使用什么耗材?

    我建议使用 ADS1115L 、它具有与数字电源不成比例的固定 VIH 和 VIL 电平。 该器件旨在与 1.8V I2C 总线配合使用。 请参阅下面的数据表屏幕截图。  

    如果您需要与 ADS112C04 类似的特性、我建议使用下一代器件 ADS112C14  、该器件支持较低的数字电源 (1.65V –3.6V)、并可以与 1.8V I2C 总线连接。  

    此致、  

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的反馈和建议。

    包含温度传感器的 ADS112C14 是否有任何变体?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uday Kumar Urimi:

    今天、Andrew 离开了办公室、让我为他做出回应

    ADS112C14 包括一个温度传感器、请参阅下图中圈出的块。 另请参阅数据表中的第 7.3.10.2 节

    -布莱恩