This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C14:希望确认模拟输入引脚的输入阻抗

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS122C14, ADS122S14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608761/ads122c14-would-like-to-confirm-the-input-impedance-of-analog-input-pins

器件型号: ADS122C14
主题中讨论的其他器件: ADS131M04ADS122S14

您好的团队、

模拟输入引脚 (AIN0、AIN1、AIN2、AIN3...) 的输入阻抗是多少? 我的客户当前使用 ADS131M04、并且由于 ADS131M04 的高输入阻抗、电压跟随器被添加为 ADC 的缓冲器。 如果模拟输入引脚的输入阻抗为 1M Ω 或足够高、我的客户可移除信号链中的电压跟随器。

image.png

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    ADS122S14 和 ADS122C14 提供超过 100MOhm 的极高输入阻抗。 这些 ADC 应该不需要外部缓冲器。
    但是、请注意、与 ADS131M04 相比、ADS122C14 不提供 4 个同步采样 ADC 通道。  

    此致、
    Joachim Wuerker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joachim-san、

    感谢您发送编修。 我知道 ADS122S14 相对于 ADS131M04 有巨大的优势!

    顺便说一下、ADS122S14 和 ADS122C14 I2C 或 SPI 的区别是什么?  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    是的、ADS122S14 (SPI) 和 ADS122C14 (I2C) 之间的唯一区别是接口。

    此致、
    Joachim Wuerker