Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, ADS131M06-Q1
器件型号: ADS131M06-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS131M06、
您好、在使用 ADS131M06 时、
字长设置为 16 位模式
设置为 32ksps 的采样率、之后使用 drdy 下降沿信号读取数据、
一旦 drdy 下降沿发生 SPI 传输开始,数据读取后,在最后一个 CRC 帧 drdy 变为高电平,但它再次变为低电平,它应该成为低电平在下一个采样率只正确,但在其本身成为低电平。 这将是什么原因。
请找到随附的波形
黄色= drdy、蓝色=芯片选择、绿色= SPI 时钟、在下图中我们可以看到 drdy 中断每 32ksps 发生一次、但在 drdy 信号之间变为高电平和低电平、我不知道为什么

图像 2 — 缩放的图像

请帮助我们并建议如何解决此问题。
此致、
Srinath