This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:无 CRC 的数据帧

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1608839/ads131m02-data-frame-without-crc

器件型号: ADS131M02

您好支持团队:

来自主题 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1263595/ads131m08-ads131m08-help-configuration-issues---raspberry-pi-4b 

我知道、如果输入 CRC 被禁用(默认)、主器件不需要发送 CLK 来进行 CRC。 是这样吗?

我使用的是 ADS131m02 的默认设置、主器件需要发送 CLK 来进行 CRC。 否则、CRC 数据会移动到下一帧。 如何禁用 CRC 并将其从数据帧中删除?

grafik.png

 

此致、

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Nguyen:

    您的理解是正确的、默认情况下禁用输入 CRC、默认情况下、主器件不需要向 ADC 发送输入 CRC。

    无法在 ADS131M02 上禁用输出 CRC、它始终在帧的最后一个字中输出 CRC。 但是、如果不想使用或检查 ADC 的输出 CRC、则可以只发送三个字的 SCLK(STATUS+ch0 DATA+CH1 数据)、无需再发送一个字。 您是否使用/CS 结束帧? 应在 4 线制 SPI 模式下针对每一帧使用和切换/CS 信号。 如果在没有/CS 的情况下使用 3 线 SPI 模式、则必须发送 SCLK 作为输出 CRC。

    BR、

    Dale