This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:当 ADS7830 的温度上升约 40 度时、SCL 和 SDA 波形输出变为异常。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1609318/ads7830-when-the-temperature-of-the-ads7830-rises-by-about-40-degrees-the-scl-and-sda-waveform-outputs-become-abnormal

部件号: ADS7830

当 ADS7830 的温度上升约 40 度时、SCL 和 SDA 波形输出变为异常。 您能否查看并帮助确定问题所在?

粉色:VDD 波形
蓝色:SDA 波形
黄色:SCL 波形

使用便携式收发器

image.png

40 摄氏度左右的波形

image.pngADS7830sch.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您分享示波器捕获。 似乎是使 SDA 线保持下降并导致 I2C 总线卡滞。 您是否能够验证执行此操作的是设备还是控制器? 上拉电阻相对于器件在哪里?

    如果您在 ADC 和 MCU 侧均添加上拉电阻、并断开 ADC 数字电路与 MCU 数字电路的连接、您能否探测每一侧并查看哪一个仍然保持低电平?

    此致、
    Joel