Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1261
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADS1260
主题中讨论的其他器件: ADS1261
尊敬的专家:
关于 ADS1260 设计、我们有几个问题:
- 需要您帮助确认 ADS1260 和 ADS1261 是否为引脚 2 引脚、通道编号除外、其他引脚相同。
- PIN7、8、9 用于模式控制、Pls 确认这些引脚是否必须由 MCU 控制。
- PIN13 是数据状态、它是输出引脚。 MCU 是否会检测状态、如果没有 MCU、如何处理此引脚。
- 如何调整增益,它是否使用 SPI 来控制它?
- 对于 PIN18、如果它下拉至 GND。 是内部 时钟模式吗? 它有任何限制吗? CAN 通信速度高达 40K?
感谢您的及时反馈。 提前感谢! 
此致、
张弗雷迪