This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1260:ADS1260 Sch 确认

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1260, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1610447/ads1260-ads1260-sch-confirm

器件型号: ADS1260
主题中讨论的其他器件: ADS1261

尊敬的专家:  

关于 ADS1260 设计、我们有几个问题:  

  1. 需要您帮助确认 ADS1260 和 ADS1261 是否为引脚 2 引脚、通道编号除外、其他引脚相同。  
  2. PIN7、8、9 用于模式控制、Pls 确认这些引脚是否必须由 MCU 控制。  
  3. PIN13 是数据状态、它是输出引脚。  MCU 是否会检测状态、如果没有 MCU、如何处理此引脚。  
  4. 如何调整增益,它是否使用 SPI 来控制它?
  5. 对于 PIN18、如果它下拉至 GND。 是内部 时钟模式吗? 它有任何限制吗?  CAN 通信速度高达 40K?

感谢您的及时反馈。 提前感谢! 1000095489.jpg

此致、

张弗雷迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredy Zhang:

    ADS1260 数据表回答了所有这些问题。 您能否查看本文档、然后发布您可能遇到的任何其他问题?

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、  

    您可以检查并回答这些问题吗? 谢谢。  

    此致、

    张弗雷迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fredy Zhang:

    我离线向您提供了反馈

    -布莱恩