This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3683EVM:以下说明中出现 ADC36xxEVM GUI 错误

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611384/adc3683evm-adc36xxevm-gui-error-when-following-instructions

器件型号: ADC3683EVM

我一直按照 ADC36xx 评估模块用户指南 sbau366b 中的说明操作、并且在第 4.1 节的步骤 10 中启动 ADC36xxEVM 应用时遇到错误  

image.png

错误详细信息如下。  

回溯(最近一次呼叫):

文件“main.py",“,第、第 379 行、正在运行

文件“adc36xxevm\ADC36xxEVM_lvs.py",“,第、第 157 行、位于 setup_handle 中

文件“adc36xxevm\adc36xxapi_LVDS\adc36xxapi_LVDS.py",“,第、第 50 行、位于__init__中

键错误:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    ADC 和 TSW 电路板是否连接在一起并且都先上电? 之后启动 ADC GUI?

    是否遵循了该顺序?

    请提供建议。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我最初遇到的电路板之前没有正确连接的问题、但这会在 ADC36xx EVN GUI 屏幕底部显示“No Matching EVM:Simulation“消息。 检测到电路板并识别出问题、但随后出现故障后、便会出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    好的、感谢您提供的详细信息。

    您能给我们发送一个 pic、它是您拥有的 ADC EVM、并且正在尝试连接 GUI 吗?

    我们最近对该系列中的许多 ADC EVM 进行了更新、因此我们可以准确了解您使用的是什么。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、只是要确保您具有当前的 EVM 版本

    让我看看是否还有其他建议。 今天晚些时候我会回来联系您。

    THX、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您收到的错误表明 GUI 能够连接到 EVM 的 USB 句柄、但无法与 ADC 通信。 在打开 GUI 之前、请确保以下内容正确:

    1. 通过直流桶形插孔为 EVM 提供 12V 电源、电源开关设置为“插孔“。 ADC 通电后、您将看到 AVDD 和 IOVDD LED 呈绿色亮起。
    2. 通信开关设置为 USB
    3. ADC 正在接收 CLK 信号

    如果上述操作正确、则不应收到此错误。

    此致、

    Luke Allen