This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55EVM:Received_Damaged_Board(元件芯片关闭)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF55EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1610831/adc32rf55evm-485780_adc32rf55evm_received_damaged_board-component-chip-off

器件型号: ADC32RF55EVM

尊敬的团队:

美好的一天!

客户订购了 ADC32RF55EVM、收到的索赔电路板已关闭元件芯片。

请帮助您参考随附的图片并进行确认。

他们已请求更换。 请告知我们是否可以获得相同的 RMA。  

此致、

Venu CK。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是客户的最新评论、请注意。

    “我们对 ADC32RF55EVM 有疑问:该电路板的修订版 C 是否仍可供使用?
    此外、我们的团队之前还分享了一张关于电路板上组件磨损的照片。 您能否确认这种磨损是否会导致电路板的运行出现任何问题?

    此致、

    Venu CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu Ck:

    这不是问题。 如果您想仔细检查此问题,请在平衡 — 非平衡变压器附近发送图片。 或自己进行检查。 如果没有平衡 — 非平衡变压器导线松动或断开,则平衡-非平衡变压器正常。 此外,如果平衡 — 非平衡变压器的铁氧体磁芯没有松动,则可以使用平衡-非平衡变压器。

    所谓的“顶帽“没有使平衡 — 非平衡变压器正常工作的电气特性,仅用于拾取和放置机器组件。

    如果将其移除,平衡 — 非平衡变压器仍然可以正常工作。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rob、

    感谢您的回答。

    请确认修订版 C 的可用性。

    此致、

    Venu CK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu Ck:

    RevC 不再可用。 为什么要问?

    THX、

    Rob