This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1100:ADS1100 的 I2C 寄存器问题

Guru**** 2793745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1611450/ads1100-the-i2c-register-issue-for-ads1100

部件号: ADS1100

您好、

我们使用 ADS1100 进行电池电压采样、现在读取的数据有一些错误、即 2047 是正常数据、1858 是异常数据、错误数据发生的概率为 1:3、请查看我们的原理图并建议如何解决该问题、谢谢。

a2ff4f3a64eb17f3ef0bbeff4d0bc793.jpg

3c7b97ae9d24d101e8494c0bd27d447d.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够分享数字通信的逻辑分析仪捕获结果? 这是否似乎是一个特定设备的问题、或者无论使用什么设备、是否会发生这种情况?

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    请参考输出信号的波形、无论使用哪个单元、都会发生这种情况。 我们将寄存器设置为 1000000、那么您能建议是否因为这个问题存在任何软件 ave 误差? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张亮、

    您提供的示波器图像中没有数字通信、在~3V 处只有一条迹线

    您能否分享数字通信的逻辑分析仪捕获结果、特别是 ADC 输出的数据?

    -布莱恩