Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP
器件型号: ADC128S102QML-SP
您好:
我将使用四个 ADC128S102QML-SP 在我们的飞行电子设备中获取辅助控制数据。 它们位于不同的 PCB 上、但使用方式相同。
在电视测试期间、该器件在–35°C 和+55°C 之间循环。 所有 HK 值均显示名义值、但有一个例外。 一个 ADC128S102QML-SP 用于从外部和内部温度传感器读取温度。 Euch 通道有一个自己的模拟链、用于放大来自温度传感器的信号。 对于电视测试、外部传感器是室温下真空室外的固定阻值电阻器。 因此、通常您期望读取一个常量值、由于温度与模拟电路的关系、变化很小。
但请看下图。 您看到的是三个暖阶段和两个冷阶段。 在冷阶段、ADC 会提供损坏的数据。 这大约在框温度低于–25°C 时发生。 第二个图详细展示了第一个冷阶段。 对我来说、这看起来像是一个数字问题。 HK 刷新率为 1Hz。 该器件的全部八个通道显示相似的数据。 另外三个 ADC128S102QML-SP 不显示这一点。 它们始终提供正确的数据。
我们目前正在检查设备的模拟输入信号和电源、因此必须拆卸该装置。
这可能是部件故障吗? 或者、您对此还有其他想法吗?
非常感谢您的回答!
此致
Carsten