请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ADC12DJ3200QML-SP
您好、我已经使用 ADC12DJ32EM EVAL 设计和构建了一个定制原型板、工作温度范围规定为 25°C 至 25°C。 该范围非常窄、器件在超过 50°C 的温度下运行。 工作温度范围是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: ADC12DJ3200QML-SP
您好、我已经使用 ADC12DJ32EM EVAL 设计和构建了一个定制原型板、工作温度范围规定为 25°C 至 25°C。 该范围非常窄、器件在超过 50°C 的温度下运行。 工作温度范围是多少?