This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200QML-SP:工作温度范围

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1612972/adc12dj3200qml-sp-operating-temperature-range

器件型号: ADC12DJ3200QML-SP

您好、我已经使用 ADC12DJ32EM EVAL 设计和构建了一个定制原型板、工作温度范围规定为 25°C 至 25°C。  该范围非常窄、器件在超过 50°C 的温度下运行。  工作温度范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    工作温度范围为–55°C 至+125°C。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rob