This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC130M02:负电源轨感应

Guru**** 2805975 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC130M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1612440/amc130m02-negative-rail-sense

器件型号: AMC130M02

晚上好、

我想知道 AMC130M02 是否可用于测量–50V 电压轨的电压和电流? 如果不能、您可以推荐一个可以使用的解决方案? 此外、希望此应用的参考设计能够满足您的需求。

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    这是可能的。 AMC130M02 系列器件支持低至 GHND-1.3V 的输入共模电压。

    这意味着您需要相应地调整电阻分压器。 如果 HGND 引脚以–50V 为基准、则可以使用 50 分频因子(49:1 分频器)来使其低于–1V。  

    此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jiri、

    这看起来是否正确?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Amir、这是正确的。 随附了一个针对–50V、1m Ω 分流器和 10A(通过负载)的快速仿真。 电流检测会产生大约 10mV 的压降、 –50V 的压降大约为 1V。 相应地调整分流器、内部增益配置和外部电阻分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!