This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53401-Q1:申请审查电路图

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1613493/dac53401-q1-request-for-circuit-diagram-review

器件型号: DAC53401-Q1
主题中讨论的其他器件: DAC53401

 

我们希望验证电路图是否有任何问题。

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    确保 SDA 和 SCL 线路上具有上拉电阻器。 否则电路看起来不错。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它是连接到 2.5V/2.2K 的上拉电阻器。
    数据表中规定 DAC53401 I²C I/O 电压可在 1.8V 至 5.5V 之间使用。 是否可接受使用 2.5V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、伍贤、

    2.5V 是 I2C I/O 可接受的电压 这些电阻器也具有合适的阻值。  

    谢谢、
    Erin