This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:了解数据流

Guru**** 2806655 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1614060/ads1298r-understanding-the-data-flow

器件型号: ADS1298R

尊敬的 TI 出口产品:

我正在使用 ADS1298R 设计 ECG 前端、因此想从硬件角度确认呼吸阻抗功能的正确使用。

在我们的设计中、ECG 电极在 ADS1298R 输入之前通过对称的高阻抗模拟前端(直流阻断,射频滤波和单位增益缓冲)进行连接。 在 ADC 之前不应用激进的模拟低通滤波、并且根据 TI 建议实现 RLD 环路。

我们的问题与从同一电极同时采集 ECG 和呼吸相关:

•ADS1298R 能否同时使用同一 V6 电极作为呼吸阻抗测量的一部分(例如,RA–LA 或 RA–LL 激励)从通道采集正常 ECG 数据?
•呼吸解调路径是否完全独立于 ADS1298R 内部的 ECG 信号路径、从而使 ECG 电压(低频生物电势)和呼吸阻抗调制(32/64kHz 载波)可以在同一输入上共存、而无需外部信号分离?
•从硬件的角度来看、外部输入滤波、缓冲或电极路由是否存在任何限制、以阻止从同一导联测量 ECG 时进行可靠的呼吸跟踪?

目标是确认不需要额外的外部切换或专用呼吸电极、并且可以同时从同一电极组获取 ECG 和呼吸数据。

感谢您的指导。

此致、
Jay R Chotaliya