This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:ADC32RF55 寄存器写入/读取问题

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832, ADC32RF55, ADC32RF55EVM, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1603162/adc32rf55-adc32rf55-register-write-read-problems

器件型号: ADC32RF55
主题中讨论的其他器件:ADS54J40、LMK04828、LMK04832

您好:

我正在使用 ADC32RF55 进行测试。
我从 ADC3xRF5xEVM 中提取了 ADC 寄存器并对其进行了配置、但没有从 FPGA 的 TI-204C-IP 中获取任何输出。
所以我尝试了读取 ADC 寄存器、但似乎没有正确写入。 即使我分别写入每个寄存器、然后再次读回、写入操作仍然会失败。

下图使用 FPGA 的 ILA(内部逻辑分析仪)捕获了写入/读取期间的 SPI 信号、GPIO1、2 和 SPI SEL。

我检查了 ADC 的电源。 我还会在写入寄存器之前将其复位。 SPI 时钟为 5MHz。

为什么我不能读取寄存器?

 

write_2c_01.png

read_2c.png

此致

Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    寄存器设置和寄存器读取问题已解决。 看来、拖延是问题所在。

    当我读取地址 0x298 时、读数为 0x1E。 这是否意味着校准成功?

    但是、当我检查 FPGA 侧连接到 TI-204C-IP 的 ILA 结果时、输出不正确。 在这种情况下、我应该检查什么?

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    根据数据表: 可从寄存器 0x298(校准页面)读回校准状态。 成功校准会在该寄存器的 4 个 LSB 上读回 0x0E。

    是否确定要读取寄存器的 4LSB?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、0x1E 表示校准成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我的 ADC 和 TI-204C-IP 之间存在 ILA(初始通道对齐)问题。

    如下图所示、当 FPGA IP 处于 TX/RX 环回模式时、“rx_sync_n"变为“变为高电平、串行器/解串器输出也正确。

    但是、在 ADC 的 ILA 过程中、rx_sync_n 不会变为高电平。

    完成 ADC 设置后、我读取地址 0x298 并检查输出为 0x1E 的值是否已成功完成、以确认校准已成功完成。

    TI-204C-IP 的输出“rx_sync_n"连接“连接到 ADC 的 GPIO1。

    在 IP 的“jesd_link_params.vh"中“中、ADC_resoution 设置为 16。 我是否应该将其更改为 14?

    请帮助我检查其他事项。

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    物理网是否会改变任何电压? 将分辨率保留为 16 是可以的、因为只会错误地解析您的数据、即 14 位样本、那么 2 LSB 将是 2 个填充的 0。 这是假设 LMFS=8224。 不过、这不会阻止链路出现。

    如果您限制为一个 JESD 通道、则 SYNC 是否完全切换? 通道极性对于 8b10b CGS 和 ILAS 无关紧要、因此这些对目前来说不太重要。

    当看到 SYNCb 甚至从未切换为低电平时、似乎您的 FPGA 上映射了错误的 IO、或者存在无法灌入逻辑低电平的强上拉电阻。

    这是定制电路板或使用 ADC32RF55EVM?

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    这是定制电路板。  不过、我最近使用 ADS54J40(同一 FPGA)开发了一种设计。 这次、我将 ADC 更改为 ADC32RF55。 电路和 PCB 与我之前开发的电路和 PCB 非常相似。 但是、考虑到可能出现硬件问题、我将继续验证设计。

    FPGA IO 和 ADC GPIO1 之间没有上拉电阻。 使用 TI-204C-IP 在 TX/RX “环回模式“下进行测试时、RX_SYNC_n 变为高电平、并且串行器/解串器也会输出某些内容。  

    我知道可以通过 SPI 使用寄存器设置来设置/SYNC 信号。(JESD 页面中的地址 0x21)

    因此、我更改了设置、使 TI-IP 的输出信号“rx_sync_n"不“不会输出到 ADC 的 GPIO1 并尝试通过 SPI 进行同步。

    但是、rx_sync_n 仍然不为高电平、TI-IP 内部连接的监控信号和串行器/解串器输出为 0。

    如果 TI-IP 中的 rx_sync_n 信号未变为高电平、这是否意味着 ILA(初始通道对齐) 已失败?

    我还应该检查什么?

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Cho、这里有一些问题。 我只是想准确了解您所在的位置、以便我们能够让您快速启动和运行、

    • 您的所有 ADC 配置都来自 GUI 吗?
    • 如果需要但需要详细信息、我可以生成配置并确保 ADC 正常工作。
    • 多高的采样率?
    • 您使用的 LMFS 模式是什么?
    • 什么是应用时钟? 我想这可以、因为您的 FPGA 正在运行并可在环回模式下工作。 环回测试 SerDes 速率是否与 ADC 串行器/解串器速率匹配?

    如果我想更多的事情,那么我会更新这个帖子.  

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    • 在 ADC3xRF5xEVM GUI 中将寄存器设置为模拟模式后、提取寄存器。 然后、​​使用 FPGA 设置提取的 ADC 寄存器值。 此时、​​按原样应用从 EVM GUI 提取的数据顺序和延迟值。

    下面是我设置的内容:   

    • 其他设置包括 K=32、加密启用等
    • 提供给 TI-JESD-IP 收发器的应用时钟为 125MHz、Sysref 时钟为 7.8125MHz。 我使用 LMK04828 生成 TI-204-IP 的时钟、ADC 采样时钟和 Sysref 时钟。 使用示波器检查时钟的频率和质量、结果不错。
    • 而在环回测试中、串行器/解串器速率和 ADC 串行器/解串器速率相互匹配。 通道速度设置为 5Gbps。
    • 我知道 TI-204C-IP 中的 rx_sync_n 信号输出是一个用于将 Cgs 开始通知 ADC GPIO1 (/SYNC) 的信号。  如果 TI-204C-IP (JESD204B RX) 正确从 ADC 接收到 K28.5、RX_SYNC_n 将从低电平变为高电平、对吗?  考虑到 rx_sync_n 值没有从低电平变为高电平、CGS 阶段是否有问题?

    如果您需要任何其他信息或材料、请告知我。 我还可以提供相关的原理图和 PCB 布局信息。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase

    我曾尝试将 ADC 采样率设置为 500MHz。 CGS 和 ILA 过程均顺利进行、串行器/解串器输出也已生成。

    当然、LMK04828 的时钟输出、收发器的线路速率 (2.5Gbps) 以及 TI-204C-IP 的自由运行和 DRP 时钟 (62.5MHz -> 31.25MHz) 也发生了变化。

    我再次尝试将 ADC 采样率更改为 1GHz、并更改 LMK04828 输出时钟、TI-204C-IP 收发器设置等、但 TI-204C-IP 输出 rx_sync_n 没有变为高电平、似乎没有通过 CGS 流程。

    我担心 ADC 的 CLKP/M 和 SYSREFP/M 信号输入的电平和偏移量。
    对于我的当前测试、我已将 LMK04828 的 CLKP/M 和 SYSREFP/M 输出设置为 LVPECL。 我附上了相关的原理图。 您能回顾一下吗?   ADC32RF55EVM 不使用 LMK04828、ADC32RF55 的采样时钟和系统参考输入范围似乎与 ADS54J40 的不同。

    e2e.ti.com/.../4705.ADC32RF55_5F00_LMK04828.pdf

    此致、

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    如果您可以以较低的速率获得 CGS 和 ILAS、但在较高的采样率下不能获得 CGS 和 ILAS、这很奇怪。 我知道客户过去曾使用 LMK04828 或 LMK04832 在 LVPECL2000mV 模式下为 ADC 计时、并且它正常工作。 这与您的配置相同。 您是否能够在 LMK 上看到 PLL2 锁定? 我想您保持配置不变、然后只需调整输出分频器即可。 这将增强对时钟的信心。

    我会检查是否未组装 R166、因为内部有 100 Ω 终端、所以不需要它。

     对于不同的采样率、ADC 具有一些略微不同的寄存器配置、但这不会阻止链路建立。 我认为这表明 FPGA 不符合时序。

    Ameet Bagwe 你能看看这个,并提供你的想法吗?

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    请确认您是否已将 TI JESD IP 配置为具有 32 位的收发器数据宽度。 在您的初始设计中、SERDES 速率为 2.5Gbps、参考时钟为 62.5MHz。  

    此外、请将您从 500MHz 设计迁移到 1GHz 设计时对 JESD IP 所做的更改的详细信息发送给我们。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    我可以检查 LMK 中的 PLL2 锁定。 控制 LMK 后、PPL2 锁定 LED 亮起。

    我还移除了 R166,100 Ω 端接电阻、但结果是相同的。

    我按原样保留了 LMK 设置、并刚刚调整了输出分频器。

    在 500MHz 采样时、我验证了 LMFS 8-2-2-4 和 LMFS 8-2-8-20 都通过了 CGS/ILA 工艺并产生串行器/解串器输出。

    但是、以 1GHz 采样时、TI-204C-IP 的输出信号 rx_sync_n 不会变为高电平。 我想这意味着 CGS 不工作?

    这是 FPGA 问题还是 PCB 问题?

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Amet Bagwe、

    从 500m 设置为 1G 时所做的更改如下。

    1G 中的收发器设置如下所示。

    首先、我设置下面从 GUI 提取的 984 个寄存器、包括延迟时间。

    SIM_DUAL_ADC.write (0x000,0x01)
    SIM_DUAL_ADC.delay(0.1)
    SIM_DUAL_ADC.write (0x000,0x00)
    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x001、0x00)
    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x009、0x20)

    ....................................................................................... 遗漏...............

    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x058、0x3F)
    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x0FE、0x00)
    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x0FF、0x00)
    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x045、0x8A)
    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x045、0x0A)
    SIM_DUAL_ADC.delay(3.9000000000000004)

    其次、 使用 SPI 写入实现 JESD 接口同步

    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x005、0x04--选择 JESD 页面
    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x021、0x41--使用 SPI 写入将 ADC 配置为控制同步
    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x021、0x61)--配置 JESD 接口以发送 K28.5 用于接收器同步

    第三、 TI-204C-IP 的 rx_sync_reset 运行 1->0。  在正常情况下、“rx_sync_n"从“从低电平转换为高电平。(如果是 500m,则可以正常工作。)

    通过 FPGA 的输出引脚将 rx_sync_n 发送到 ADC_GPIO1

    第四步、发送正常的 ADC 数据。

    SIM_DUAL_ADC.WRITE (0x021、0x41) --配置 JESD 接口以发送正常 ADC 数据

    请检查我的设置和操作顺序是否正确。 我担心电路板可能有问题。 我希望这不是电路板。

    此致、

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cho、您能给我发送您的完整原理图吗、也许让我再看看这个? 我将向您发送一封电子邮件、您可以回复、请注意。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    我建议更新 SYS 时钟频率。 建议将系统时钟设置为 Line Rate / 80。 对于 2.5Gbps、它应该是 31.25MHz。 对于 5Gbps、该位应该是 62.5MHz。 将其设置为更高的频率不是问题(只要时序闭合通过)、但您将看到通道数据有效信号变低以考虑整体数据速率。  

    如果 SYNCn 信号从未变为“1",“,这、这通常意味着 ADC (Tx) 和 FPGA (Rx) 未设置为相同的 SERDES 速率。 或者、也可能意味着 FPGA SERDES PLL 已锁定。 请确认您是否看到 PLL 锁定输出设置为“11"(“(每个(每个四通道一个锁定信号)。

    此致、
    阿米特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    电路板的唯一问题是 PWR2 层上的 DVDD 铜平面。 厚度显示为 0.018mm、即 1/2oz 铜。 在电源轨使用 2mm 宽的布线/覆铜时、我担心采样率会更高(因此功耗会更高)、此 DVDD 平面具有更高的 IR 压降、可能会在器件上出现欠压。 如果适用、我建议在下次重新设计时将该宽度加倍、以提高此处的 IR 性能。

    您能否在以成功的采样率以及较高的失败采样率进行编程之前/之后探测 ADC 电容器上的一个 DVDD 电压? 我很好奇这里是否有什么不同。 如果没有区别、您可能可以接受、因为您选择的 5A LDO 是一个不错的选择。

    我认为接下来的步骤可能是转向信号完整性测试。 这意味着在 FPGA 上实施 PRBS 模式、从而确认您的电路板材料(仅显示为 FR4)不会降低串行器/解串器信号完整性。 对于该器件、FR4 应该是合适的、但更接近 13Gbps 的串行器/解串器速率可能会推动功能的发展。 PRBS 测试将有助于在正确的位置进行进一步调查。

    附件也是我在硬件上测试过的配置、如果您想将此结果与 GUI 仿真结果进行比较、它应该足以在 LMFS8224 模式下测试 2.6GSPS。 理论上它们应该是相同的、当我为仿真模式创建 GUI 和寄存器序列时、我进行了测试并确认它们完全相同、但可能存在错误。 我建议从下面的该配置开始、以便消除另一个变量。

    e2e.ti.com/.../2p6GSPS_5F00_8224_5F00_ADC32RF55EVM.cfg

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CHASE:

    感谢您查看该电路。  我观察到通过示波器向 ADC 提供的 DVDD1.2V 的压降、但未发现异常。

    我当前使用的是 xcku040-ffva1156-1-c FPGA。 UltraScale FPGA 传输向导 (1.7) 中的最大线路速率为 12.5 Gbps。

    那么、您能为我提供 1Gbsps 的 ADC 配置文件吗?

    我将发送给我的设置文件与从 GUI 仿真模式中提取的文件进行了比较。 寄存器数量和设置似乎略有不同。 设置如下:

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    正如您提到的、我更改了 sys_clock。 但 SYNCn 信号永远不会变为“1"。“。

    此时、只有 qpll0_locked 为“11"。“。  qpll1_locked 和 cpll_locked 为“00"。“。   有什么问题吗?

    此致、

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    该设计对两个四通道使用 QPLL0、因此可以使用这种做法。 唯一的其他可能性是 Rx 未锁定到 Tx、因此这可能意味着以下两点之一:

    1> ADC 和 FPGA 未设置为相同的 SERDES 速率
    2>存在信号完整性问题(通道锁定为 2.5Gbps、但不为 5Gbps)

    请确认是否已在 PRBS 模式下使用 ADC(以及 Xilinx 的 IBERT IP)尝试信号完整性检查。  

    我还注意到、在您的序列中、当 MASTER_RESET_n 设置为 0 或 1 时、您尚未列出。 请将这些详细信息也发送给我。

    此致、
    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    我将尝试在 PRBS 模式下使用 ADC(和 Xilinx 的 IBERT IP)进行信号完整性测试。 测试完成后、我将分享详细的结果。

    MASTER_RESET_n 直接连接到 FPGA 的外部复位信号输入。

    使用 TPS3840DL28DBVR 生成外部复位信号。  因此、当电路板上电时、首先执行 MASTER_RESET_n。 之后不执行 MASTER_RESET_n。

    是否应该在 TI-204C-IP 的 rx_sync_reset 运行 1->0 之前立即执行 MASTER_RESET_n (0->1)?

    最棒的餐厅

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    让我告诉大家我到目前为止一直在测试什么。  

    • ADC 采样现在可达 1500M。  我通过逐渐增加 ADC 的采样时钟来运行一些测试。 500Msps、600Msps、800Msps、1Msps、1.2Gsps、 15Gsps、2.4Gsps…… 。  CGS 流程似乎在 2.4Gsps 下不起作用。  
      • 通过修改 TI_204C_IP 的主器件复位序列、可以实现高达 1500Msps(通道速率 7.5Gbps)的速度。  
      • 以前、主器件复位由 FPGA 的上电复位执行、但在 rx_sync_reset 之前更改为执行主器件复位。
      • 总体设置顺序如下:
        • ADC_Reset  
        • ADC 寄存器设置
        • MASTER_RESET_n
        • RX_SYNC_RESET
    • 另外、我使用 IBERT IP 检查了 SI。  在 500m(通道速率 2.5Gbps)、1500(通道速率 7.5Gbps)和 2400M(通道速率 12Gbps)的 ADC 采样率下进行了测试。

          当通道速率为 2400Msps 时、IBERT 状态显示“无链路“。  IBERT 的环回模式没有问题。  

          这可能是通道的信号完整性问题吗?  或者、该问题是由 LMK04828 的时钟同步问题引起的?

          是否值得通过将采样速率从 1500Msps 逐渐增加来进行测试?

    此致

    Cho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet:

    我还增加了几个测试。

    我将创建一个包含最新结果的新论坛。

    此致

    Cho