This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3661:最大输入电压范围 Vpp

Guru**** 2954150 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1616835/adc3661-maximum-input-voltage-range-vpp

器件型号: ADC3661

ADC3661 的数据表指出、AVDD 上的绝对最大输入电压为 2.1V。  对于 AIN 和 BIN 引脚、则为 AVDD+0.3  2.4V(最大值 。

差分满量程输入为 3.2Vpp、因此对于一个输入 3.2/2=+–1.6V、来自 0.95V 公共偏置的一对最大可测量偏移。 这会将正桥臂置于+1.6V + 0.95V = 2.55V 、超出绝对最大允许输入 0.15V。

进一步向下查看第 70 页、建议设计考虑插入损耗的放大器、以提供 3.6Vpp 差分放大器。 我知道插入损耗会抑制振幅、但这似乎接近绝对最大额定值、这似乎很不舒服。

我是误解了此处的某些规格、还是这些值不一致? 至于如何使用整个 ADC 范围而不会损坏 IC、我应该将输入电压范围设置为多少 Vpp?

 

此致、

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    这里对差分信号有一些误解。

    请查看下面的幻灯片、希望这有所帮助。

    每个桥臂上的摆幅分别为 0.95+0.8 (1.6/2) 和 1.75V

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    我想这一切都解决了。

     1.6V 不是最大偏移、而是峰峰值。  则每桥臂的最大电压为 1.6V/2 =+–0.8V(无偏置)。

    谢谢!

    Robin